Parâmetros da exibição EtherChannels

A exibição
EtherChannels
inclui estes parâmetros:
IMPORTANTE:
Verifique se todas as portas em um EtherChannel têm a mesma velocidade e modo duplex.
Parâmetro
Descrição
add-pool
Abre a caixa de diálogo
Adicionar/editar EtherChannel
para adicionar um EtherChannel.
edit-pool
Abre a caixa de diálogo
Adicionar/editar EtherChannel
para editar um EtherChannel.
delete-pool
Exclui um grupo EtherChannel.
EtherChannel
Mostra o número do grupo EtherChannel.
Modo
Mostra como as portas se tornam ativas. Com todas as opções exceto Ativado, ocorrem negociações para determinar quais portas se tornam ativas. Portas incompatíveis são colocadas em um estado independente e continuam carregando tráfego de dados, mas não participam do EtherChannel.
Estes modos estão disponíveis:
  • Protocolo de controle de agregação de link (ativo)
    - Este modo permite o Protocolo de controle de agregação de link (Link Aggregation Control Protocol, LACP) incondicionalmente. A porta envia pacotes LACP para outras portas para iniciar negociações para criar EtherChannels. Uma porta no modo Ativo pode formar uma EtherChannel com outra porta que está no modo Ativo ou Passivo. As portas devem ser configuradas para Full-duplex.
  • Protocolo de controle de agregação de porta (Port Aggregation Control Protocol, PAgP)
    - Este modo habilita o Protocolo de agregação de porta (Port Aggregation Protocol, PAgP), um protocolo de propriedade da Cisco. A porta responde a solicitações para criar EtherChannels, mas não inicia as negociações. Esse modo silencioso é recomendado quando uma porta está conectada a um dispositivo, como um servidor de arquivos ou um analisador de pacotes que dificilmente enviará pacotes PAgP.
  • Protocolo de controle de agregação da porta (não silencioso)
    - Este modo é o mesmo que o modo Automático, mas é recomendado quando a porta está conectada a um dispositivo que deve estar ativo no início do EtherChannels. Uma porta no modo Automático pode formar uma EtherChannel com outra porta no modo Desejável.
  • Protocolo de controle de agregação de porta desejável
    - Este modo habilita o Protocolo de agregação de porta (Port Aggregation Protocol, PAgP), um protocolo de propriedade da Cisco. A porta inicia negociações para formar EtherChannels enviando pacotes PAgP para outras portas. Esse modo "silencioso" é recomendado quando uma porta está conectada a um dispositivo, como um servidor de arquivos ou um analisador de pacotes que dificilmente enviará pacotes PAgP. Uma porta no modo Desejável pode formar um EtherChannel com outra porta que esteja no modo Desejável ou Automático.
  • Protocolo de controle de agregação de porta desejável (não silencioso)
    - Este modo é o mesmo modo desejável, mas é recomendado quando a porta estiver conectada a um dispositivo que inicia o EtherChannels.
  • Protocolo de controle de agregação de link (passivo)
    - Este modo habilita o Protocolo de controle de agregação de link somente se um dispositivo LACP for detectado na outra extremidade do link. A porta responde a solicitações para criar EtherChannels, mas não inicia as negociações. As portas devem ser configuradas para Full-duplex.
  • Estática
    - Todas as portas se juntam ao EtherChannel sem nenhuma negociação. Esse modo pode ser útil se o dispositivo remoto não suportar os protocolos que outros modos exigem. Os comutadores em ambas as extremidades do link devem ser configuradas no modo Ativado.
Membros
Mostra as portas selecionadas para o grupo de canais.
Status
Mostra o status das portas que podem participar desse EtherChannel.
Valores disponíveis:
  • Baixo
  • Em uso
  • Não está em uso
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Para a exibição
EtherChannels
, selecione isso para atualizar a exibição depois de excluir um grupo EtherChannel.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal