Exibição VLANs associadas
Use essa exibição para gerenciar redes locais virtuais (virtual local area networks, VLANs) para as instâncias de Conversão de endereços de rede (Network Address Translation, NAT). Uma VLAN permite:
- Agrupar usuários e impor privilégios e restrições a diferentes tipos de usuário.
- Isolar diferentes tipos de tráfego para preservar a qualidade da transmissão.
- Minimizar o excesso de tráfego entre os segmentos lógicos.
Você também pode usar VLANs para isolar diferentes tipos de usuários e reduzir o esforço administrativo necessário para examinar constantemente as solicitações dos recursos de rede.
DICA:
Crie VLANs antes de abrir o assistente. Cada porta NAT deve ser associada a uma VLAN. As VLANs podem ser usadas para várias portas. Uma mensagem pop-up indica quando uma VLAN não foi selecionada.
Na exibição
VLANs associadas
, é possível atribuir VLANs a uma porta.
DICA:
Os parâmetros nessa exibição ficam disponíveis online.
Dê sua opinião