Parâmetros da caixa de diálogo Avançado

A caixa de diálogo
Avançado
contém estes parâmetros.
Parâmetro
Descrição
Permissões de tráfego
Os tipos de pacotes de entrada e saída que não são lidados pelo NAT. Valores disponíveis:
  • Multicast
  • IGMP
Entrada
Especifica como lidar com cada tipo de pacote de entrada. Valores disponíveis:
  • Bloqueado
    (padrão) - descartar os pacotes
  • Passagem
    - permite que os pacotes cruzem o limite NAT
Saída
Especifica como lidar com cada tipo de pacote de saída. Valores disponíveis:
  • Bloqueado
    (padrão) - descartar os pacotes
  • Passagem
    - permite que os pacotes cruzem o limite NAT
Pacotes de correção
Especifica os protocolos de correção a serem habilitados. As opções disponíveis são:
  • ARP
    - Indica que os protocolos de correção para Protocolo de resolução de endereço (Address Resolution Protocol, ARP) estão habilitados. Se desmarcado, os protocolos de correção ficam desabilitados.
  • ICMP
    - Indica que os protocolos de correção para Protocolo de Mensagens de Controle da Internet (Internet Control Message Protocol, ICMP) estão habilitados. Se desmarcado, os protocolos de correção ficam desabilitados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal