Parâmetros da exibição Atribuição de endereço DHCP

A exibição
Atribuição de endereço DHCP
inclui estes parâmetros:
DICA:
Se você excluir todas as linhas de pools na exibição
Pools DHCP
e selecionar
Atualizar
, o nome do
Pool
ficará vazio.
Parâmetro
Descrição
Porta
Exibe as portas disponíveis para a configuração. Por exemplo, Gi1/1, Gi1/2, Fa1/1, Fa1/2.
Pool
Especifica os nomes de pool do pool de endereços IP DHCP que correspondem às instâncias disponíveis no comutador.
Endereço IP
Especifica o endereço IP atribuído à porta do comutador. O formato é um endereço numérico de 32 bits escrito como quatro números separados por pontos (por exemplo, 255.255.255.255). A faixa de números está entre 0 e 255 (de 1 a 244).
O endereço IP que você atribui está reservado para a porta selecionada e não está disponível para a atribuição dinâmica DHCP normal. O endereço IP deve ser um endereço do pool especificado no campo
Pool
DHCP.
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Ajustar
Envia as configurações para o comutador. A caixa de diálogo
Digitar senha
pode ser exibida.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal