Parâmetros da exibição Anel X - Estatísticas

A exibição
Anel X - Estatísticas
inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Status de DLR de comutador
Exibe esses elementos:
  • Topologia da rede
    - Tipo de rede na qual o comutador está operando
  • Status da rede
    - Exibir o status atual da rede.
  • Modo supervisor
    - Se o Modo supervisor do dispositivo está habilitado ou desabilitado. Configure o Modo supervisor na exibição
    Anel
    .
  • Endereço MAC
    - Endereço MAC do comutador.
  • Endereço IP
    - Endereço IP atribuído ao comutador.
  • Precedência
    - Precedência atualmente atribuída ao comutador.
  • Porta 1
    - Primeira porta do anel.
  • Porta 2
    - Segunda porta do anel.
Supervisor de anel ativo
Exibe esses elementos:
  • Modo
    - Se o Modo supervisor do dispositivo está habilitado ou desabilitado. Configure o Modo supervisor na exibição
    Anel
    .
  • Status
    - Status do supervisor de anel ativo. Disponível somente quando o Modo supervisor está habilitado.
  • Endereço MAC
    - Endereço MAC do supervisor de anel ativo.
  • Endereço IP
    - Endereço IP atribuído ao supervisor de anel ativo.
  • Intervalo de marcação
    - Frequência com que o supervisor de anel ativo transmite um quadro de marcação usando ambas as portas de anel. O intervalo padrão é de 400 μs. Disponível somente quando o Modo supervisor está habilitado.
  • Tempo limite da marcação
    - Quantidade de tempo que os nós do anel esperam antes de atingir o tempo limite na ausência de quadro de marcação recebidos. O valor de tempo limite deve ser pelos menos 2 vezes o valor do Intervalo de marcação, mas não pode exceder 500.000 µs. Disponível somente quando o Modo supervisor está habilitado.
  • Precedência
    - Precedência atualmente atribuída ao Supervisor de anel ativo.
  • ID de VLAN de protocolo do anel
    - ID de VLAN usada na mensagem do protocolo de anel. Disponível somente quando o Modo supervisor está habilitado.
Gateway redundante do comutador
Exibe esses elementos:
  • Gateway redundante
    - Se o gateway redundante está habilitado.
  • Status
    - Condição atual da falha de anel.
  • Intervalo de anúncios
    - Intervalo de tempo em microssegundos para o gateway transmitir mensagens de anúncio.
  • Tempo limite de anúncio
    - Duração de tempo em microssegundos para que os nós aguardem antes de atingir o tempo limite na ausência de mensagens de anúncio recebidas.
  • Precedência
    - Precedência atualmente atribuída ao gateway redundante.
  • Enviando quadro de aprendizado
    - Se as mensagens de atualização de aprendizado estão habilitadas.
  • Porta de Uplink 1
    - Número de porta usado para a porta de uplink 1 usada no gateway redundante e se está habilitada.
  • Porta de Uplink 2
    - Número de porta usado para a porta de uplink 2 usada no gateway redundante e se está habilitada.
Gateway redundante ativo
Exibe esses elementos:
  • Endereço MAC
    - Endereço MAC do gateway redundante ativo.
  • Endereço IP
    - Endereço IP atribuído ao gateway redundante ativo.
  • Precedência
    - Precedência atualmente atribuída ao gateway redundante ativo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal