Parâmetros da caixa de diálogo Configuração de rede avançada
A caixa de diálogo
Configuração de rede avançada
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
---|---|
Modo de rede | Indica o modo de rede. |
Topologia da rede | Exibe se o comutador está operando em uma rede DLR ou linear. Valores disponíveis:
|
Supervisor | |
Supervisor de anel ativo | Exibe o endereço IP ou MAC do supervisor de anel ativo. Disponível somente quando é uma rede em anel. |
Precedência de supervisor de anel ativo | Exibe a precedência atualmente atribuída ao Supervisor de anel ativo. Disponível somente quando é uma rede DLR. |
Precedência de supervisor | Especifica o número de precedência de supervisor. Valores aceitáveis: 0 a 255. Padrão: 0. Quando vários nós estão habilitados como supervisor, o nó com o valor de precedência mais alto é atribuído como o supervisor de anel ativo e os outros nós tornam-se automaticamente supervisores de backup. Quando dois supervisores têm a mesma precedência, o dispositivo com o endereço MAC numericamente mais alto torna-se o supervisor de anel ativo. Disponível somente quando o Modo supervisor está habilitado. |
Status do supervisor | Exibe o status do supervisor. Disponível somente quando o Modo supervisor está habilitado. Valores disponíveis:
|
Modo supervisor | Mostra se o Modo supervisor do dispositivo está habilitado ou desabilitado. O Modo supervisor está configurado na exibição Anel . |
Parâmetros do anel | |
Intervalo de marcação | Especifica a frequência com que o supervisor transmite um quadro de marcação usando ambas as portas de anel. Valores aceitáveis: 200 a 100.000 µs Intervalo padrão: 400 µs Disponível somente quando o Modo supervisor está habilitado. |
Tempo limite da marcação | Especifica por quanto tempo os nós de anel esperam antes de atingirem o tempo limite na ausência de recebimento de quadros de marcação. Valores aceitáveis: 400 a 500.000 µs O valor de tempo limite deve ser pelos menos 2 vezes o valor do Intervalo de marcação, mas não pode exceder 500.000 µs. Disponível somente quando o Modo supervisor está habilitado. |
ID da VLAN de protocolo do anel | Especifica o ID da VLAN a ser usado na mensagem do protocolo de anel. Valores aceitáveis: 0 a 4094. Disponível somente quando o Modo supervisor está habilitado. |
Atualizar | Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo. |
Ajustar | Envia as configurações para o comutador. A caixa de diálogo Digitar senha pode ser exibida. |
Dê sua opinião