Exibição PoE

Use a exibição
PoE
para configurar as portas de Alimentação pela Ethernet (Power over Ethernet, PoE). A PoE fornece energia elétrica e dados em um único cabo Ethernet para dispositivos finais. Use a exibição
PoE
para:
  • Exibir o status da PoE.
  • Limitar a alimentação total suportada.
  • Definir as configurações de modo e alimentação para portas individuais.
Para a maioria dos aplicativos, a configuração padrão (modo Automático) é suficiente e não requer nenhuma configuração adicional. Essas configurações podem ser personalizadas. Por exemplo, para dar maior prioridade de alimentação a uma porta PoE, defina
Modo
como
Estático
e aloque a alimentação a ser usada. Ou, para não permitir dispositivos de alta potência em uma porta, defina
Modo
como
Automático
e especifique o limite de alimentação.
DICA:
Os parâmetros nessa exibição ficam disponíveis online.
Para obter mais informações sobre a PoE, consulte o
Manual do usuário de comutadores gerenciados Stratix
, publicação
1783-UM007
.
IMPORTANTE:
Quando as definições de configuração da PoE para uma porta mudam, a porta reduz a alimentação. Se a porta será inicializada novamente depende da nova configuração, do estado das outras portas da PoE e do estado do orçamento de energia.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal