Restaurar um dispositivo

Se as alterações feitas na exibição exigirem que o dispositivo retorne ao seu estado de inicialização, selecione
Restaurar
dispositivo
na exibição para emular o ciclo de alimentação.
IMPORTANTE:
A restauração do dispositivo interrompe a conexão com o dispositivo e com qualquer outro dispositivo que esteja conectado por meio dele. As conexões de outros controladores também podem ser interrompidas.
Antes de prosseguir, verifique se a interrupção da conexão neste momento é aceitável. Você não deve interromper a conexão para um dispositivo que esteja sendo usado para controle no momento.
Para restaurar um dispositivo
  1. Na guia do dispositivo, selecione
    Informações do dispositivo
    .
  2. Na exibição
    Informações do dispositivo
    , selecione
    Restaurar
    dispositivo
    .
  3. Em
    Aplicar alterações
    , selecione
    Sim
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal