Configuração, Definição do dispositivo, caixa de diálogo Confirmação irregular
A operação do controlador em sistemas com vários controladores pode ser afetada, pois houve uma alteração na configuração ou na definição do dispositivo.
Você pode marcar a caixa
Inibir módulo
para inibir o dispositivo antes de aplicar essas alterações. Se essa for uma conexão do tipo Proprietário exclusivo ou Somente entrada e você inibir o dispositivo, todas as conexões do tipo Somente escuta de outros controladores não serão abertas até que a conexão seja restabelecida (impedindo que elas interpretem equivocadamente os dados recebidos do dispositivo recém-configurado).- SelecioneSimpara aplicar as alterações. Esta ação pode afetar outros controladores.
- SelecioneNãopara retornar à sessão de edição (todas as alterações de perfil ficam pendentes).
Dê sua opinião