Parâmetros da caixa de diálogo Configuração avançada do limite de tempo de reação da conexão
A caixa de diálogo
Configuração avançada do limite de tempo de reação da conexão
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Intervalo solicitado entre pacotes (Requested Packet Interval, RPI) | Insira o intervalo solicitado entre pacotes. Este é o período (em ms) em que os dados são atualizados em uma conexão. Por exemplo, um dispositivo de entrada produz dados no RPI que você atribui. Para alterar o RPI, o dispositivo deve estar offline ou online no modo de Programa (program). Você pode modificar esse valor na exibição Segurança . |
Multiplicador de tempo limite | Insira o número de RPIs para esperar por um pacote antes de declarar um tempo limite. Isso se converte no número de mensagens que podem ser perdidas antes de uma declaração de erro de conexão. Um valor de 1 indica que nenhuma mensagem é perdida, pois deve haver um pacote para cada intervalo RPI. Um valor de 2 indica que uma mensagem está possivelmente perdida. Em outras palavras, desde que um pacote seja visto a cada dois intervalos RPI, nenhum tempo limite ocorrerá. |
Multiplicador de atraso de rede | Permite reduzir o limite de tempo de reação da conexão quando o tempo de transporte de uma mensagem for significativamente menor que o valor de RPI. Esse valor é exibido como uma porcentagem. A faixa válida é de 10 a 600. O padrão é 200. |
Limite de tempo de reação da conexão | Exibe o período previsto para os pacotes de segurança na conexão associada. Se o limite máximo de tempo de reação da conexão exceder o limite especificado, ocorrerá uma falha de conexão. Este valor é calculado e arredondado para a aproximação de 128 microssegundos. Para conexões de entrada, Limite de tempo de reação da conexão = RPI de entrada x (Multiplicador de tempo limite + Multiplicador de atraso de rede). Para conexões de saída, Limite de tempo de reação da conexão = Período da tarefa de segurança x (Multiplicador de tempo limite + Multiplicador de atraso de rede - 1). |
Dê sua opinião