Diagnosticar um problema com um ponto de saída

Diagnostique estes problemas na exibição
Pontos
:
  • Se existe uma falha de curto-circuito.
  • Se existe uma de falha de ausência de carga.
Para diagnosticar um problema com um ponto de saída
  1. Na guia do dispositivo, selecione
    Pontos
    .
  2. Na exibição
    Pontos
    , na coluna
    Diagnóstico
    do ponto, selecione .
  3. No
    Diagnóstico do Pontoxx
    , exiba o diagnóstico do ponto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal