Parâmetros da exibição Contadores

A exibição
Contadores
inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Contador
Exibe o número do contador ao qual essa configuração se aplica.
Tempo do filtro de entrada
Desligado -> Ligado
Define por quanto tempo uma Transição de entrada Desligada para Ligada deve permanecer no estado Ligado até que o dispositivo considere a transição válida.
Tempo do filtro de entrada
Ligado -> Desligado
Define por quanto tempo uma Transição de entrada Ligada para Desligada deve permanecer no estado Desligado até que o dispositivo considere a transição válida.
Pré-ajuste
Exibe o valor, definido no membro da tag de Saída O.Counterxx.Preset, a ser usado para uma predefinição de contador. O valor pode variar de 0 a 2.147.483.647.
Rollover no pré-ajuste
Determina a ação realizada quando o membro de dados I:Count atinge o valor de O:Preset.
  • Se RolloverAtPreset for definida, o contador fará a contagem para o valor predefinido, reverterá para zero e depois definirá o bit de Rollover. O bit de Concluído não está definido.
  • Se RolloverAtPreset não for definida, o contador definirá o bit de Concluído e continuará contando até DINT máximo. A Rollover é definida quando a contagem muda de 2.147.483.647 para 0.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal