Configurar as propriedades do alarme de alimentação do sistema

Configure as propriedades do alarme para disparar os alarmes de alimentação do sistema quando a alimentação do sistema exceder os limites de alta ou baixa tensão.
Para configurar as propriedades do alarme de alimentação do sistema
  1. Na guia do dispositivo, selecione
    Alarmes
    .
  2. Na exibição
    Alarmes
    , selecione
    Habilitar alarmes de alimentação do sistema
    , se ainda não estiver selecionado, para habilitar os alarmes de alimentação do sistema.
  3. Na caixa
    Limite do alarme de alimentação do sistema alto
    , insira a tensão máxima permitida antes que o alarme de alimentação do sistema alto passe de desligado para ligado.
  4. Na caixa
    Limite do alarme de potência baixa do sistema
    , insira a tensão mínima permitida antes que o alarme de alimentação do sistema baixo passe de desligado para ligado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal