Parâmetros da exibição Limites
A exibição
Limites
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Grampo alto | O valor máximo que a saída pode aceitar no processo, com uma faixa de -1.0E11 a 1.0E11. O valor padrão é 100. O valor deve ser maior que o valor de Grampo baixo . Se for solicitada uma saída acima do limite alto, o alarme HLimit será definido, e o sinal de saída permanecerá no limite alto configurado. |
Grampo baixo | O valor mínimo que a saída pode aceitar no processo, com uma faixa de -1.0E11 a 1.0E11. O valor padrão é 0. O valor deve ser menor que o valor de Grampo alto . Se for solicitada uma saída abaixo desse limite, o alarme LLimit será definido, e o sinal de saída permanecerá no limite baixo configurado. |
Desabilitar todos os alarmes | Desabilita todos os alarmes quando eles não são usados. |
Reter alarmes de grampo | Permite que a retenção do alarme do grampo seja mantida. Isso é útil quando as condições do alarme precisam ser confirmadas por um operador. |
Rampa no modo de execução | Habilita a rampa de saída durante o Modo de execução. Limita as alterações de saída para a taxa de rampa máxima durante o modo de execução. |
Rampa para o Modo de programa | Habilita a rampa de saída na transição para o modo de programa. Limita as alterações de saída à taxa máxima de rampa durante a transição para o valor do programa. |
Rampa para o Modo de falha e o Estado de falha final | Habilita a rampa de saída durante a transição para o Modo de falha ou para o Estado de falha final. Limita as alterações de saída para a taxa de rampa máxima ao mudar para o valor de falha ou o estado final da falha. |
Taxa de rampa | O valor da taxa de rampa, que define a taxa máxima permitida para a transição da saída, em unidades de engenharia/s. |
Reter alarme de taxa | Permite que a retenção do alarme de taxa seja mantida. Isso é útil quando as condições do alarme precisam ser confirmadas por um operador. |
Habilitar detecção de ausência de carga | Habilita a detecção de desconexão de uma carga. |
Dê sua opinião