Parâmetros do Assistente de calibração
O
Assistente de calibração
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Canal | Exibe o número do canal ao qual essa configuração se aplica. |
Calibrar | Identifica os canais para calibração. Marque a caixa de seleção do canal que você deseja calibrar. |
Faixa de calibração | Exibe o valor atualmente configurado para o canal.
|
Ganho de calibração | Mostra os valores de ganho de calibração relatados pelo dispositivo. |
Deslocamento de calibração | Mostra os valores com sinal relatados pelo dispositivo. |
Status de calibração | Mostra o status de calibração por canal à medida que a calibração ocorre. |
Referência baixa | Exibe o valor do sinal de referência baixa do canal. |
Referência alta | Mostra o valor da fonte de referência alta com base na configuração do canal. |
Referência registrada | Indica os valores de saída medidos. Para obter a precisão do multímetro, consulte o Manual do usuário. |
Status | Exibe o valor lido durante a calibração para os canais habilitados.
Se Status mostrar Erro , realize as ações correspondentes conforme necessário:
|
Dê sua opinião