Parâmetros da exibição Alarmes
A exibição
Alarmes
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Desabilitar todos os alarmes | Impede que o dispositivo gere os alarmes de processo (LL, L, H, e HH) ou o alarme de taxa e não permite o acesso às propriedades de configuração do alarme. |
Reter alarmes de processo | Instrui o dispositivo a reter qualquer um ou todos os quatro alarmes de processo (LL, L, H e HH) assim que o alarme é disparado, mesmo se a condição causadora do alarme desaparecer. |
Limite muito alto | Define o ponto de disparo em Unidades de engenharia. HHAlarm é definido como 1 quando o sinal de entrada ultrapassa esse limite. |
Limite alto | Define o ponto de disparo em Unidades de engenharia. HAlarm é definido como 1 quando o sinal de entrada ultrapassa esse limite. |
Limite baixo | Define o ponto de disparo em unidades de engenharia. LAlarm é definido como 1 quando o sinal de entrada cai abaixo desse limite. O Limite de alarme baixo deve ser maior ou igual ao Limite muito baixo e menor que o Limite alto. |
Limite muito baixo | Define o ponto de disparo em Unidades de engenharia. LLAlarm é definido como 1 quando o sinal de entrada cai abaixo desse limite. O limite de alarme baixo deve ser maior que ou igual ao Limite muito baixo e menor que o Limite alto. |
Zona morta | Permite que os bits de status de alarme de processo permaneçam definidos, mesmo se a condição de alarme desaparecer, desde que os dados do canal permaneçam mais ou menos dentro do valor da zona morta do processo de alarme. Esse valor de Zona morta é inserido em unidades de engenharia. |
Habilitar retenção de alarme da taxa | Retém o alarme de faixa para que ele não seja desativado antes de ser destravado explicitamente. |
Limite de alarme da taxa | Define se a taxa de alteração entre as amostras de entrada nesse canal excede a taxa especificada nesse campo em Unidades de engenharia. |
Dê sua opinião