Parâmetros da exibição Servidores
A exibição
Servidores
inclui estes parâmetros.Os parâmetros só ficam disponíveis quando se está online e existe um servidor TCP ou UDP configurável.
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Habilitar | Habilita ou desabilita a porta selecionando ou desmarcando a caixa de seleção. |
Nome | Exibe o nome da porta. |
Porta | Exibe o número da porta. |
Protocolo | Exibe se o protocolo é TCP ou UDP. |
Atualizar | Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo. |
Ajustar | Grava edições pendentes no dispositivo. Dica :
|
Dê sua opinião