Exibição Configuração da porta
Use a exibição
Configuração da porta
para exibir e configurar as propriedades da porta. As configurações definem como os dados são enviados e recebidos entre a porta e o dispositivo atribuído. A exibição Configuração da porta
está disponível apenas para dispositivos com uma porta Ethernet incorporada, e os valores configurados só são exibidos quando o dispositivo está online.Para dispositivos controladores, você pode:
- Exibir as definições de configuração da porta.
- Atualizar a comunicação para obter as informações mais recentes de configurações da porta do dispositivo.
Para dispositivos não controladores, você pode:
- Configurar as definições de porta.IMPORTANTE:A configuração das definições da porta envolve a gravação de dados no dispositivo, o que interrompe a conexão com o controlador e com qualquer outro dispositivo conectado por meio dele. Conexões de outros controladores também podem ser interrompidas. Antes de prosseguir, verifique se a interrupção da conexão neste momento é aceitável.
- Restaure o dispositivo, caso as alterações de configuração exijam uma restauração.Se o controlador exigir que desligue e ligue a alimentação para aplicar as configurações, esta mensagem será exibida:Changes to Speed and Duplex require controller power cycle.Se o controlador não exigir que desligue e ligue a alimentação para aplicar as configurações, a mensagem não será exibida.
- Exibir as definições de configuração da porta.
- Atualizar a comunicação para obter as informações mais recentes de configurações da porta do dispositivo.
Dê sua opinião