Exibição Rede (dispositivos TAP)

Use a exibição
Rede
para exibir as informações de rede da porta:
  • Veja se o módulo está operando em uma rede linear/estrela ou de Anel em nível de dispositivo (Device-Level Ring, DLR).
  • Exibir o status atual da rede.
  • Habilitar o dispositivo para ser um supervisor na rede.
  • Clique no botão
    Avançado
    para configurar as propriedades de rede avançada.
  • Se a topologia for rede (DLR), você também poderá:
    • Exibir o endereço e a precedência do Supervisor de anel ativo.
    • Exibir o status atual do supervisor.
    • Exibir o número de falhas de anel, o status de falha de anel e apagar a falha rápida ou restaurar a falha de ciclo.
    • Zerar a contagem de falha de anel.
    • Verificar a localização da última falha de nó.
  • Exibir a utilização de buffer das portas.
As informações estarão disponíveis somente quando o dispositivo estiver online e não houver erro de comunicação no perfil do dispositivo. Algumas configurações só estarão disponíveis quando o dispositivo estiver operando em uma rede DLR.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal