Exibição Rede (dispositivos sem supervisor)

Use as configurações de
Rede
para exibir as informações de rede da porta.
  • Veja se o módulo está operando em uma rede linear/estrela ou de Anel em nível de dispositivo (Device-Level Ring, DLR).
  • Exibir o status atual da rede.
As informações estarão disponíveis somente quando o dispositivo estiver online e não houver erro de comunicação no perfil do dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal