Parâmetros de definição do dispositivo

Definição do dispositivo
inclui estes parâmetros:
DICA:
As configurações se baseiam no dispositivo que está sendo configurado. As configurações que não se aplicam ao dispositivo ficam ocultas.
Parâmetro
Descrição
Tipo de dispositivo
Exibe o tipo e o número de catálogo do dispositivo.
Nome
Insira um nome de dispositivo compatível com IEC 61131.
Se você inserir um caractere inválido nesse campo ou se o nome exceder 40 caracteres, o software ignorará o caractere.
Descrição
Digite a descrição do dispositivo.
Dica
: A descrição deve conter 128 caracteres. Se a descrição exceder o comprimento máximo, o software ignorará todos os caracteres extras.
Slot
Especifica o número do slot no qual reside o dispositivo. Somente slots entre 1 e o número máximo de dispositivos de E/S são válidos, dependendo da plataforma.
Quando o dispositivo é criado, o número do slot assume como padrão a primeira posição de slot disponível.
Quando o controlador for trocado por outro que suporte uma contagem máxima de E/S mais baixa, talvez o valor do slot atual não seja mais válido.
Série
Especifica a série do dispositivo.
Revisão
Especifica as revisões principal e secundária do dispositivo. A faixa válida para a revisão secundária é de 1 a 255.
Chaveamento eletrônico
Define o chaveamento eletrônico usado para o dispositivo. O chaveamento eletrônico compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se o chaveamento falhar, ocorrerá uma falha.
Os valores válidos incluem:
  • Correspondência exata
  • Módulo compatível
  • Desabilitar chaveamento
Para obter informações detalhadas sobre Chaveamento eletrônico, consulte Técnica de aplicação do chaveamento eletrônico nos sistemas de controle do
Logix5000
, publicação LOGIX-AT001.
Conexão
Define o tipo de conexão ou o formato de comunicação.
Formato de dados
Especifica o tipo de dados transferidos entre o dispositivo e o controlador.
Dados de entrada/Dados de saída
Selecione o tipo de dados de entrada e de saída do dispositivo.
Contadores
Selecione o número do contador do dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal