Parâmetros de definição do dispositivo (dispositivos de ponte)

A
Definição do dispositivo
inclui estes parâmetros.
DICA:
Os parâmetros e os valores são baseados no dispositivo que está sendo configurado. Os parâmetros e os valores que não se aplicam ao dispositivo ficam ocultos.
Parâmetro
Descrição
Tipo de dispositivo
Exibe o tipo e o número de catálogo do dispositivo.
Alterar tipo
Selecione para alterar o tipo de dispositivo e a revisão.
Nome
Insira um nome de dispositivo compatível com IEC 61131.
Se você inserir um caractere inválido nesse campo ou se o nome exceder 40 caracteres, o software ignorará o caractere.
Descrição
Digite a descrição do dispositivo.
Dica
: A descrição deve conter 128 caracteres. Se a descrição exceder o comprimento máximo, o software ignorará todos os caracteres extras.
Endereço Ethernet
Especifica a configuração IP do dispositivo. As possíveis opções incluem:
  • Rede privada
    - Selecione o valor de 1 a 254.
  • Endereço IP
    - Insira um endereço IP exclusivo para identificar cada nó na rede IP.
  • Nome do host
    - Insira um nome de domínio totalmente qualificado, como device.yourcompany.com.
Endereço Ethernet do Módulo 1
Endereço Ethernet do Módulo 2
Especifica o endereço Ethernet para o Módulo 1 e Módulo 2. Esses dois parâmetros estão disponíveis apenas quando os critérios são atendidos:
  • O dispositivo está no modo de scanner.
  • Redundância
    está definida como
    Par de chassis
    .
  • Simultânea
    está definida como
    Sim
    .
Slot
Especifica o número do slot no qual reside o dispositivo. Somente slots entre 1 e o número máximo de dispositivos de E/S são válidos, dependendo da plataforma.
Quando o dispositivo é criado, o número do slot assume como padrão a primeira posição de slot disponível.
Quando o controlador for trocado por outro que suporte uma contagem máxima de E/S mais baixa, talvez o valor do slot atual não seja mais válido.
Slot A/B do módulo
Especifica o número do slot no qual reside o Módulo A ou B.
Série
Especifica a série do dispositivo.
Revisão
Especifica as revisões principal e secundária do dispositivo. A faixa válida para a revisão secundária é de 1 a 255.
Chaveamento eletrônico
Define o chaveamento eletrônico usado para o dispositivo. O chaveamento eletrônico compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se o chaveamento falhar, ocorrerá uma falha.
Os valores válidos incluem:
  • Correspondência exata
  • Módulo compatível
  • Desabilitar chaveamento
Para obter informações detalhadas sobre Chaveamento eletrônico, consulte Técnica de aplicação do chaveamento eletrônico nos sistemas de controle do
Logix5000
, publicação LOGIX-AT001.
Conexão
Especifica a conexão de gaveta para se comunicar com o dispositivo de E/S no chassi remoto. Os valores válidos incluem:
  • Nenhuma
    - Conexão direta do controlador com o dispositivo.
  • Otimização de gaveta
    - Os dados são limitados ao status básico e dados de entrada, para otimizar o número de conexões por meio de uma conexão de gaveta.
  • Somente escuta - Otimização de gaveta
    - Uma conexão de E/S em que outro controlador possui/fornece os dados de configuração para o dispositivo. Um controlador usando uma conexão Somente escuta não grava configurações. Ele só poderá estabelecer uma conexão para o módulo quando o controlador proprietário estiver controlando ativamente.
Dica
: Os valores disponíveis dependem do tipo de dispositivo.
Otimização de gaveta
e
Somente escuta - Otimização de gaveta
estão disponíveis apenas quando o dispositivo é um adaptador na topologia.
Conexão de gaveta
Especifica a conexão para se comunicar com os dispositivos E/S no chassi remoto. Os valores válidos incluem:
  • Nenhuma
    - Conexão direta do controlador com o dispositivo.
  • Dados - Gaveta otimizada
    - Limita os dados ao status básico e os dados de entrada, para otimizar o número de conexões por meio de uma Conexão de gaveta.
  • Somente escuta - Dados - Gaveta otimizada
    - Uma conexão de E/S em que outro controlador possui/fornece os dados de configuração para o dispositivo. Um controlador usando uma conexão Somente escuta não grava configurações. Ele só poderá estabelecer uma conexão para o dispositivo quando o controlador proprietário estiver controlando ativamente.
Dica
:
Dados - Gaveta otimizada
e
Somente escuta - Dados - Gaveta otimizada
estão disponíveis apenas quando o dispositivo é um adaptador na topologia.
Conexão de sincronização da hora
Especifica a conexão para o dispositivo com suporte à sincronização do Protocolo de precisão de tempo (Precision Time Protocol, PTP). Os valores válidos incluem:
  • Nenhum
    - Desabilita o movimento e a sincronização da hora no dispositivo.
  • Movimento e sincronização de hora
    - Habilita o movimento e a sincronização da hora no dispositivo.
Sincronização de hora e conexão de movimento
Especifica a conexão para o dispositivo com suporte à sincronização do Protocolo de precisão de tempo (Precision Time Protocol, PTP). Os valores válidos incluem:
  • Não
    - Desabilita o movimento e a sincronização da hora no dispositivo.
  • Sim
    - Habilita o movimento e a sincronização da hora no dispositivo.
Comunicações simultâneas
Os valores válidos incluem:
  • Não
    - Forward Open padrão.
  • Sim
    - Forward Open simultânea.
Redundante
Indica se o dispositivo suporta redundância de controlador. Os valores válidos incluem:
  • Não
  • Par de chassis
  • Par de adaptadores
Status da conexão
Especifica o status da conexão do dispositivo. Os valores válidos incluem:
  • Não
    - Nenhum status da conexão do controlador com o dispositivo.
  • Sim
    - Uma conexão de entrada de status com o dispositivo, usada para enviar o status da ponte/adaptador para o controlador.
Modo de rede
As possíveis opções incluem:
  • Anel de nível de dispositivo (Device Level Ring, DLR)
  • Protocolo de redundância paralela
    (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
Segurança SIL2
Indica se a segurança SIL2 está habilitada no dispositivo.
Tamanho do chassi
Define o tamanho do chassi da gaveta que contém o dispositivo de ponte do adaptador. São exibidos somente os tamanhos de chassi válidos.
O tamanho do chassi não pode ser definido como um tamanho menor que o último dispositivo no chassi.
Dica
:
Tamanho do chassi
está disponível apenas quando o dispositivo é um adaptador na topologia.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal