Conexão e formato de dados

Altere a definição do dispositivo a qualquer momento, sem precisar apagar o dispositivo existente e criar um novo. O perfil tenta exibir todos os dados de configuração das novas configurações. Define com um valor padrão quaisquer dados de configuração que não possam ser mostrados. Uma vez aplicadas as novas configurações, elas se tornarão a configuração básica, e todas as configurações de formato de dados anteriores serão perdidas.
Existe um problema do sistema com o dispositivo combo que você deve resolver antes da implementação da entrada. A conexão de entrada precisa gerar um tipo de dados de configuração parcial para configurar entradas.
Parâmetro
Descrição
Entrada
Gera os tipos de dados e tags de entrada e de configuração.
Se essa conexão for estabelecida, ela será proprietária dos dados de configuração e compartilhará os dados de entrada.
Saída
Gera os tipos de dados e tags de entrada, de saída e de configuração.
Se essa conexão for estabelecida, ela será proprietária dos dados de saída e de configuração e compartilhará os dados de entrada.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal