Confirmar as alterações na definição de um dispositivo
Use as configurações em
Aplicar alterações
para confirmar alterações feitas na definição do dispositivo.Para confirmar as alterações na definição de um dispositivo
- EmAplicar alterações, clique emSimpara atualizar os valores apropriados.Os dados são recuperados das configurações existentes ou definidos para seus valores padrão, conforme apropriado. As configurações são atualizadas conforme necessário para a nova definição do dispositivo.DICA:As alterações não são aplicadas ao projeto de software e só existem no âmbito do perfil. Para fazer as alterações no projeto, clique emOK.
Dê sua opinião