Alterar o tipo de dispositivo de ponte e a revisão

Use a caixa de diálogo
Alterar tipo
para alterar o tipo de dispositivo de ponte ou revisão (por exemplo, alterar de um dispositivo de ponte Ethernet 1756-EN2T/A para um dispositivo de ponte Ethernet 1756-ENBT/A).
DICA:
Os parâmetros ficam indisponíveis quando o perfil tem edições pendentes ou quando o dispositivo está online com o controlador em Modo de execução.
Para alterar o tipo de dispositivo de ponte e a revisão
  1. Na guia do dispositivo, selecione
    Visão geral
    .
  2. Na exibição
    Visão geral
    , selecione
    Definição do dispositivo
    .
  3. Em
    Definição do dispositivo
    , selecione
    Alterar tipo
    .
  4. Em
    Alterar tipo
    , especifique o tipo de dispositivo e a revisão conforme necessário.
    DICA:
    Alterar o tipo do dispositivo alterará, excluirá e/ou invalidará as propriedades do dispositivo que não forem válidas para o novo tipo de dispositivo.
  5. Selecione
    OK
    para concluir as alterações e fechar a caixa de diálogo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal