Restaurar um dispositivo

Se o dispositivo precisar retornar ao seu estado de ativação, o link de restauração será exibido em
Informações do dispositivo
. É possível usar o link para emular o ciclo liga e desliga.
IMPORTANTE:
A restauração do dispositivo interrompe a conexão com o dispositivo e com qualquer outro dispositivo que esteja conectado por meio dele. As conexões de outros controladores também podem ser interrompidas. Antes de prosseguir, verifique se a interrupção da conexão neste momento é aceitável. Você não deve interromper a conexão para um dispositivo que esteja sendo usado para controle no momento.
Para restaurar um dispositivo
  1. Na exibição
    Informações do dispositivo
    , selecione
    Restaurar dispositivo
    .
  2. Uma mensagem aparece indicando que ocorrerá a interrupção da conexão e pedindo para aplicar alterações. Selecione
    Ajuda
    se precisar de mais detalhes sobre como essa interrupção impacta o comportamento do sistema. Caso contrário, clique em
    Sim
    para restaurar o dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal