Parâmetros da exibição Visão geral

A exibição
Visão geral
inclui estes parâmetros.
DICA:
Alguns parâmetros na exibição
Visão geral
não estão disponíveis para todos os tipos de dispositivos.
Parâmetro
Descrição
Tipo de dispositivo
Exibe o tipo e o número de catálogo do dispositivo.
Fornecedor
Exibe as informações do fabricante do dispositivo.
Descrição
Exibe a descrição do dispositivo.
Série
Exibe a série do dispositivo.
Revisão
Exibe as revisões principal e secundária do dispositivo.
Chaveamento eletrônico
Exibe o chaveamento eletrônico usado para o dispositivo. O chaveamento eletrônico compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se o chaveamento falhar, ocorrerá uma falha.
Os valores válidos incluem:
  • Correspondência exata
  • Módulo compatível
  • Desabilitar chaveamento
Para obter informações detalhadas sobre Chaveamento eletrônico, consulte Técnica de aplicação do chaveamento eletrônico nos sistemas de controle do
Logix5000
, publicação LOGIX-AT001.
Conexão
Exibe o tipo de conexão e o formato de comunicação.
Dados de entrada/Dados de saída
Exibe o tipo de dados de entrada e de saída do dispositivo.
Formato de dados
Exibe o tipo de dados transferidos entre o dispositivo e o controlador.
Contadores
Exibe o número do contador do dispositivo.
Definição do dispositivo
Abre a
Definição do dispositivo
para alterar a revisão, o chaveamento eletrônico e outros valores específicos do dispositivo.
Número de rede de segurança
Digite um número de 48 bits para evitar a aceitação de solicitações de conexão direcionadas incorretamente por um dispositivo-ponte interveniente. Dispositivos de segurança conectados ao mesmo dispositivo de ponte não precisam estar na mesma rede de segurança. Eles podem ter números de rede de segurança diferentes.
Escolha um dos dois formatos a seguir.
  • Baseado no tempo
    - O número de rede de segurança é gerado com base na data e hora de criação (com milissegundos) do dispositivo.
  • Manual
    - Insira um número de 1 a 9999 de acordo com o tipo de rede.
Este campo fica esmaecido nos modos Execução, Segurança Bloqueada e Assinatura de segurança.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal