Parâmetros da exibição Visão geral (Ponte Ethernet)

A exibição
Visão geral
inclui estes parâmetros.
DICA:
Alguns parâmetros na exibição
Visão geral
não estão disponíveis para todos os tipos de dispositivos. Para alterar a configuração, acesse a caixa de diálogo
Definição do dispositivo
.
Parâmetro
Descrição
Tipo de dispositivo
Exibe o tipo e o número de catálogo do dispositivo.
Fornecedor
Exibe as informações do fabricante do dispositivo.
Descrição
Exibe a descrição do dispositivo.
Série
Exibe a série do dispositivo.
Revisão
Exibe as revisões principal e secundária do dispositivo.
Chaveamento eletrônico
Exibe o chaveamento eletrônico usado para o dispositivo. O chaveamento eletrônico compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se o chaveamento falhar, ocorrerá uma falha.
Os valores válidos incluem:
  • Correspondência exata
  • Módulo compatível
  • Desabilitar chaveamento
Para obter informações detalhadas sobre Chaveamento eletrônico, consulte Técnica de aplicação do chaveamento eletrônico nos sistemas de controle do
Logix5000
, publicação LOGIX-AT001.
Conexão
Exibe o tipo de conexão e o formato de comunicação.
Conexão de gaveta
Exibe a conexão para se comunicar com os dispositivos E/S no chassi remoto. Os valores válidos incluem:
  • Nenhum
    . Conexão direta do controlador com o dispositivo.
  • Dados
    . Os dados são limitados ao status básico e dados de entrada, para otimizar o número de conexões por meio de uma conexão de gaveta.
  • Somente escuta - Dados
    . Uma conexão de E/S em que outro controlador possui/fornece os dados de configuração para o dispositivo. Um controlador usando uma conexão Somente escuta não grava configurações. Ele só poderá estabelecer uma conexão para o dispositivo quando o controlador proprietário estiver controlando ativamente.
Conexão de sincronização da hora
Especifica a conexão para o dispositivo com suporte à sincronização do Protocolo de precisão de tempo (Precision Time Protocol, PTP). Os valores válidos incluem:
  • Nenhum
    . Desabilita o movimento e a sincronização da hora no dispositivo.
  • Movimento e sincronização da hora
    . Habilita o movimento e a sincronização da hora no dispositivo.
Sincronização de hora e conexão de movimento
Especifica a conexão para o dispositivo com suporte à sincronização do Protocolo de precisão de tempo (Precision Time Protocol, PTP). Os valores válidos incluem:
  • Não
    . Desabilita o movimento e a sincronização da hora no dispositivo.
  • Sim
    . Habilita o movimento e a sincronização da hora no dispositivo.
Conexão simultânea
Os valores válidos incluem:
  • Não
    . Encaminhamento padrão em aberto.
  • Sim
    . Forward Open simultânea.
Redundante
Indica se o dispositivo suporta redundância de controlador.
Status da conexão
Exibe o status da conexão do dispositivo. Os valores válidos incluem:
  • Não
    . Nenhum status da conexão do controlador com o dispositivo.
  • Status
    . Uma conexão de entrada com o dispositivo, usada para enviar o status da ponte/adaptador para o controlador.
Modo de rede
Os valores válidos incluem:
  • Anel de nível de dispositivo (Device Level Ring, DLR)
  • Protocolo de redundância paralela
    (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
Tamanho do chassi
Exibe o tamanho do chassi da gaveta que contém o dispositivo de ponte.
Definição do dispositivo
Abre a
Definição do dispositivo
para alterar a revisão, o chaveamento eletrônico e outros valores específicos do dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal