Parâmetros da exibição Informações do dispositivo
A exibição
Informações do dispositivo
inclui estes parâmetros.
DICA:
Nenhum dado online é mostrado quando o dispositivo está sendo criado ou no Modo offline. Os parâmetros e os valores são baseados no dispositivo que está sendo configurado. Os parâmetros e os valores que não se aplicam ao dispositivo ficam ocultos.
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Identificação | Exibe as informações que identificam o dispositivo:
|
Status - Falha principal/secundária | Exibe se há uma falha principal ou secundária. Para um dispositivo digital, estes valores estão disponíveis:
Para um dispositivo analógico, estes valores estão disponíveis:
Para outros dispositivos, estes valores estão disponíveis:
|
Status - Estado interno | Exibe o estado operacional atual do dispositivo. Os valores possíveis incluem:
Dica : Se o dispositivo incorreto tiver sido selecionado em Adicionar dispositivo , um valor hexadecimal será exibido. Uma descrição textual desse estado apenas será fornecida quando a identidade do dispositivo oferecido coincidir com a do dispositivo real. |
Status - Configurado | Exibe Sim ou Não , indicando se o dispositivo foi configurado pelo controlador proprietário conectado a ele.Assim que o dispositivo é configurado, ele mantém a configuração até que seja restaurado ou até que a alimentação seja desligada e ligada, mesmo que o proprietário derrube a conexão com o dispositivo. Isso se aplica somente a dispositivos de E/S e não se aplica a adaptadores, scanners, pontes ou outros dispositivos de comunicação. |
Status - Proprietário | Exibe Sim ou Não , indicando se um controlador proprietário está atualmente conectado ao dispositivo.Isso se aplica somente a dispositivos de E/S e não se aplica a adaptadores, scanners, pontes ou outros dispositivos de comunicação. |
Status - Identidade do dispositivo | Exibe se o dispositivo físico corresponde ou não com a configuração na exibição Visão geral .
Dica : A Identidade do dispositivo não leva em conta as configurações de Chaveamento eletrônico ou Revisão secundária na exibição Visão geral . Os dispositivos gerais, como dispositivos 1756, sempre mostram uma incompatibilidade porque a chave geral não corresponde ao dispositivo de destino. |
Hardware do temporizador (quando habilitado) | Exibe se o estado do hardware do temporizador é OK ou Com falha . |
Temporizador sincronizado (quando habilitado) | Exibe Sim ou Não , indicando se o horário do dispositivo está coordenado com o mestre. |
Status - Modo de proteção | Exibe a proteção do dispositivo quando online. O Modo de proteção depende do dispositivo e pode incluir:
Dica : Quando o dispositivo está offline ou se ocorrer uma falha de comunicação no dispositivo, o campo ficará em branco. |
Diagnóstico | Abre o Diagnóstico do dispositivo para informações de diagnóstico. |
Restaurar dispositivo | Inicia uma operação de restauração no dispositivo, o que retorna o dispositivo ao seu estado de inicialização emulando um ciclo liga e desliga. IMPORTANTE : A restauração de um dispositivo encerra todas as conexões com ele, ou por meio dele, podendo resultar em perda de controle.Dica :
|
Restaurar módulo A | (Somente dispositivos duplex) Inicia uma operação de restauração no Módulo A do dispositivo, o que retorna o Módulo A do dispositivo ao seu estado de inicialização emulando um ciclo liga e desliga. IMPORTANTE : A restauração de um dispositivo encerra todas as conexões com ele, ou por meio dele, podendo resultar em perda de controle.Dica :
|
Restaurar módulo B | (Somente dispositivos duplex) Inicia uma operação de restauração no Módulo B do dispositivo, o que retorna o Módulo B do dispositivo ao seu estado de inicialização emulando um ciclo liga e desliga. IMPORTANTE : A restauração de um dispositivo encerra todas as conexões com ele, ou por meio dele, podendo resultar em perda de controle.Dica :
|
Atualizar | Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo. |
Dê sua opinião