Loading
Comunicado de imprensa | Setembro, 2025

Sustentabilidade e eficiência: atributos-chave para a produtividade empresarial

As empresas que adotam modelos sustentáveis ​​não apenas protegem o meio ambiente, mas também garantem seu crescimento, inovação e sucesso a longo prazo.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um paisaje digital que mostra tecnologia agrícola interconectada, simbolizando o futuro da agricultura

No mundo industrial, a sustentabilidade deixou de ser um custo evitável ou um investimento opcional na busca pelo fortalecimento da reputação, tornando-se um dos componentes centrais da estratégia operacional de uma empresa. Isso envolve não apenas o cumprimento das normas ambientais, mas também a identificação de oportunidades concretas de melhoria em todos os processos produtivos, alavancando tecnologias que permitem mensurar, automatizar e otimizar as operações em tempo real. A transformação sustentável, portanto, não afeta a lucratividade; pelo contrário, a impulsiona e se consolida como uma fonte tangível de valor para o negócio.

De acordo com o 10º Relatório Anual sobre o Estado da Produção Inteligente da Rockwell Automation, 55% dos entrevistados afirmam que a melhoria da eficiência é o principal motivo para buscar maior sustentabilidade. Os fabricantes estão usando ferramentas inteligentes não apenas para otimizar as operações e fortalecer as cadeias de suprimentos, mas também para avançar em suas metas de sustentabilidade, tomando decisões mais rápidas e informadas para melhorar a eficiência e o impacto ambiental.

Transformação sustentável

Nesse sentido, vale destacar que o tratamento de água, a gestão de resíduos e a eficiência energética são apenas algumas das operações que podem melhorar o desempenho ambiental de uma organização e aumentar a produtividade. Há até empresas que fazem da sustentabilidade seu principal negócio, como as que geram eletricidade com energia renovável ou as que se dedicam à captura de carbono.

Foto do perfil de Ariel Bursztein
 

Ariel Bursztein- Diretor de Transformação de Vendas e Sustentabilidade

Para apoiar o desenvolvimento dessa nova forma de operar, diversas empresas estão se dedicando a desenvolver a tecnologia necessária para que outras alcancem as metas de sustentabilidade desejadas. É o caso da Rockwell Automation, que recentemente nomeou Ariel Bursztein como Diretor de Sustentabilidade para os clientes da empresa na América Latina. Como explica o executivo: "A ideia é incentivar os líderes industriais da região a ver como as iniciativas de sustentabilidade podem ajudá-los a melhorar seus índices de produção, independentemente de requisitos regulatórios ou mandatos corporativos.

Isso, sem dúvida, levará a uma evolução em nossa oferta para cada uma das atividades que atendemos e para o ecossistema produtivo dos países latino-americanos".

“Para avançar nesse caminho, precisamos estabelecer um contato próximo com o cliente para entender seus desafios, o que ele quer alcançar e implementar as melhores soluções para atingir esses objetivos operacionais, pois a tecnologia por si só, como tecnologia pura sem inteligência, não resolverá esses desafios”, acrescenta o executivo.

Além disso, o executivo acredita ser fundamental promover ainda mais o uso de sistemas de controle para que os processos produtivos sejam geridos de forma inteligente, buscando melhorias em aspectos como consumo de energia e água.

Uma nova fronteira: a Inteligência Artificial como catalisadora

Para fechar as lacunas entre a eficiência operacional e as metas ambientais, empresas líderes estão recorrendo à inteligência artificial como um impulsionador fundamental da transformação. Como indica o 10º Relatório Anual sobre o Estado da Produção Inteligente da Rockwell Automation, a IA já é amplamente reconhecida como a tecnologia com maior impacto nas capacidades de automação de processos de produção, permitindo que as empresas identifiquem oportunidades ocultas, antecipem desvios de desempenho e tomem decisões que equilibrem produtividade e sustentabilidade.

Dessa forma, soluções baseadas em Inteligência Artificial, como sistemas de controle preditivo e análises avançadas, estão ajudando setores tão diversos quanto mineração e alimentos a reduzir o consumo de energia, minimizar o desperdício e melhorar a eficiência geral de seus ativos.

Nas palavras de Ariel Bursztein, "a sustentabilidade se torna uma vantagem competitiva quando conectada à inteligência de dados. O desafio agora é ousar integrar essas capacidades aos setores produtivos da América Latina com maior determinação e profundidade".

Publicado 5 de setembro de 2025

 

Sobre a Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.


Media Contact:

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Communications & Public Relations Lead, Latin America
Conectar:

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left Sustentabilidade e eficiência: chave para a produtividade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.