Loading
Comunicado de imprensa | 24 de junho de 2025

A adoção da IA cresce na indústria de Ciências da vida à medida que as pressões relacionadas a talentos, riscos e qualidade se intensificam

Pesquisa global revela como os fabricantes estão adotando tecnologias avançadas para se manterem competitivos e atender às crescentes demandas dos pacientes em meio à incerteza econômica

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
SOSM edição ciências da vida 2025

MILWAUKEE – 24 de junho de 2025 – A Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, anunciou hoje os resultados da 10ª edição do “Relatório do Estado da Produção Inteligente: edição ciências da vida”. O estudo global abrange as respostas de 143 líderes de fabricantes da área de ciências da vida em 15 dos principais países fabricantes.

Os fabricantes do setor de ciências da vida estão trabalhando para acompanhar a crescente demanda, os custos elevados, as crescentes ameaças à segurança cibernética e os complexos requisitos de conformidade, ao mesmo tempo em que lidam com a incerteza econômica e os desafios contínuos relacionados à força de trabalho. Muitos estão recorrendo a tecnologias avançadas para ajudá-los a se tornarem mais ágeis e se adaptarem às mudanças constantes.

A produção inteligente é uma área clara de foco, sendo que 95% dos fabricantes de ciências da vida afirmam que estão usando ou avaliando a tecnologia inteligente. Especificamente, as empresas estão usando inteligência artificial (IA) para ajudar a melhorar a qualidade do produto, proteger sistemas e apoiar os funcionários onde a mão de obra qualificada é difícil de encontrar. Os líderes também estão pensando além dos ganhos imediatos e investindo em tecnologias que os ajudarão a expandir a capacidade e construir operações mais seguras ao longo do tempo.

“Os fabricantes da área de ciências da vida estão entrando em uma nova fase de maturidade digital, impulsionados pela crescente complexidade regulatória e pela pressão cada vez maior para melhorar o tempo de lançamento no mercado sem sacrificar a qualidade”, disse Matt Weaver, vice-presidente de indústria global – Ciências da vida da Rockwell Automation. “O relatório deste ano deixa claro que a IA está se tornando indispensável para a fabricação moderna na área de ciências da vida, não apenas para otimizar a eficiência, mas para fortalecer a qualidade do produto, proteger a infraestrutura crítica e capacitar a força de trabalho. Há uma mudança clara em direção ao pensamento de longo prazo, à medida que os líderes dobram os investimentos digitais que tornam as operações mais conectadas, adaptativas e resilientes.”

As principais descobertas globais incluem:

  • A produção inteligente é quase universal. 95% dos fabricantes da área de ciências da vida estão usando ou avaliando a tecnologia inteligente.
  • Os principais casos de uso de IA são claros. A maioria das empresas usa IA para melhorar a qualidade (53%), otimizar as operações (50%) e fortalecer a cibersegurança (48%).
  • A contratação continua sendo um grande desafio. 26% dos líderes afirmam que encontrar trabalhadores qualificados é a maior barreira para o crescimento em 2025.
  • A tecnologia está ajudando a preencher as lacunas de talentos. Quase metade dos fabricantes do setor de ciências da vida está recorrendo à IA (48%) e à automação (46%) para apoiar sua força de trabalho.
  • A tecnologia emergente está ganhando força. 36% planejam investir em IA generativa ou causal e 35% estão explorando gêmeos digitais e ferramentas de simulação.
  • Os investimentos se concentram no valor de longo prazo. Os líderes estão priorizando o crescimento (66%), expandindo a capacidade (62%) e protegendo as operações (50%).

Embora a maioria dos fabricantes colete grandes volumes de dados, apenas 46% afirmam estar usando esses dados de maneira eficaz. À medida que as ferramentas digitais se expandem, a capacidade de transformar insights em ação será fundamental para permitir uma tomada de decisões mais inteligente e rápida.

“Com nossa ampla experiência no setor e nosso abrangente conjunto de soluções de automação e informação, a Rockwell ocupa uma posição diferenciada para apoiar organizações da área de ciências da vida em todo o mundo”, afirmou Weaver. “Independentemente do estágio em que uma empresa se encontra em seu caminho para a transformação digital e a produção inteligente, podemos atendê-la no ponto em que ela se encontra para ajudá-la a alcançar um crescimento sustentável.”

As conclusões completas do relatório podem ser encontradas aqui.

Metodologia

O relatório se baseia nas respostas de 143 gerentes e executivos de fabricantes da área de Ciências da Vida, fabricantes de equipamentos originais (OEMs), integradores de sistemas e empresas de engenharia, aquisições e construção (EPCs) em 15 países. Ele faz parte da 10ª edição do Relatório do Estado da Produção Inteligente da Rockwell Automation, que entrevistou 1.560 tomadores de decisão em vários setores e foi realizado em parceria com a Sapio Research e a Rockwell Automation.

Publicado 24 de junho de 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Contatos de mídia

Michelle Anderson
Michelle Anderson
Relações Públicas Globais, Rockwell Automation
Conectar:

Notícias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left A adoção da IA cresce na indústria de Ciências da vida à medida que as pressões relacionadas a talentos, riscos e qualidade se intensificam
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.