Loading
Comunicado de imprensa | Abril, 2025

Soluções abrangentes para conformidade com a FSMA na indústria de alimentos e bebidas

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Garrafas se movendo ao longo de uma esteira transportadora em uma fábrica, mostrando o processo de produção em ação

A integração de tecnologias avançadas facilita a rastreabilidade, a eficiência operacional e a conformidade regulatória na produção de alimentos e bebidas.

O setor de alimentos e bebidas na América Latina enfrenta desafios crescentes para garantir a segurança alimentar, otimizar a produção e cumprir regulamentações cada vez mais rigorosas, como a Lei de Modernização da Segurança Alimentar (FSMA).

Nesse contexto, tecnologia e automação se tornaram aliadas indispensáveis para a transformação digital do setor. Por isso, a Rockwell Automation, líder em automação industrial e transformação digital, fortaleceu sua oferta para o setor de alimentos e bebidas com a aquisição da Plex Systems, especialista em soluções de manufatura inteligente baseadas em nuvem. Essa integração permite a entrega de soluções abrangentes que abordam os principais desafios do setor, desde o gerenciamento da cadeia de suprimentos até a conformidade com a FSMA, especialmente a Seção 204(d).

Uma das histórias mais notáveis é a da Aaron Thomas Company, fornecedora de serviços de embalagem e logística para empresas de todos os tamanhos.  A empresa relatou um aumento de 80% na receita e triplicou sua base de clientes sem adicionar funcionários. Esse resultado se deveu em grande parte à implementação de um sistema de gerenciamento de recursos baseado em nuvem que integrou totalmente os processos de controle de qualidade, inventário e rastreabilidade.

Entre os números mais impressionantes está a rapidez com que agora conseguem realizar simulações de recall de produtos: eles passaram de vários dias para executar esses procedimentos em apenas sete minutos, reforçando a confiabilidade de seus controles de qualidade. Além disso, o investimento em tecnologia ficou 20% abaixo do orçamento original, fato que confirma a eficácia de sua estratégia de transformação digital.

De forma semelhante, a OWS Foods se tornou referência na produção de misturas de temperos e temperos para o setor alimentício. Com presença nos mercados internacionales, a empresa enfrentou a necessidade de gerenciar com eficiência diversas cadeias de suprimentos, tanto para fabricação a seco quanto a úmida, além de expandir para novas instalações de produção.

Ao adotar um sistema de execução de manufatura (MES) baseado em nuvem, a OWS Foods obteve uma visão abrangente de suas operações e melhorou significativamente a rastreabilidade de lotes e a eficiência geral da produção. Um exemplo claro é a facilidade com que eles conseguem responder à demanda do mercado: o agendamento de lotes e o gerenciamento de estoque em tempo real permitiram que eles produzissem continuamente 24 horas por dia sem descuidar da qualidade de seus produtos.

MES Plex: Solução abrangente para alimentos e bebidas

O sistema de execução de manufatura (MES) Plex, projetado especificamente para o setor de alimentos e bebidas, oferece uma solução abrangente que aborda esses desafios. Como uma plataforma 100% nativa da nuvem, ela garante tempo de atividade de classe mundial, com múltiplas camadas de segurança cibernética e gerenciamento simplificado. Sua implantação ágil permite que as empresas gerem valor rapidamente sem a necessidade de um departamento de TI robusto, e também foi projetada para ser dimensionada em várias plantas.

Conformidade com a FSMA e rastreabilidade de alimentos

A FSMA, implementada pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, estabelece requisitos rigorosos para a segurança alimentar, incluindo a rastreabilidade do produto em toda a cadeia de suprimentos. A Seção 204(d) da FSMA, que entra em vigor em 2028, exige maior rastreabilidade e manutenção de registros detalhados para determinados alimentos.

O Plex MES foi projetado para ajudar os fabricantes a atender a esses requisitos, fornecendo:

  • Registro e relatórios de dados em tempo real: facilita a coleta e o armazenamento de dados críticos para conformidade com a FSMA.
  • Rastreabilidade completa: permite o rastreamento detalhado de ingredientes e produtos acabados em toda a cadeia de suprimentos.
  • Colaboração na cadeia de suprimentos: melhora a comunicação e a colaboração com fornecedores e distribuidores.
  • Implementação Eficiente: Oferece ferramentas e recursos para implementação eficaz de estratégias digitais.

Impacto na indústria latino-americana

A integração da Plex Systems ao portfólio da Rockwell Automation representa um avanço significativo para a indústria de alimentos e bebidas na América Latina. As soluções oferecidas não apenas otimizam os processos de fabricação, mas também garantem a conformidade com regulamentações críticas, como a FSMA, garantindo a qualidade e a segurança dos produtos alimentícios. Ao adotar tecnologias avançadas como o Plex MES, as empresas do setor podem enfrentar com confiança os desafios atuais e futuros, mantendo sua competitividade em um mercado em constante evolução.

Publicado 16 de abril de 2025

 
 

Sobre a Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.


Media Contact:

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Líder de comunicações e relações públicas, América Latina
Conectar:

Topics: Alimentos e bebidas
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left Soluções abrangentes para conformidade com a FSMA
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.