Loading
Comunicado de imprensa | Maio, 2025

Rockwell Automation lança solução EtherNet/IP no painel para ajudar fabricantes a criarem painéis mais inteligentes e eficientes

A nova oferta pode reduzir o tempo de distribuição de fiação em até 80%, acelerando a produção e a inovação.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um cabo de fita de gabinete EtherNet/IP de par único usando conectores 1486 para conectar um gateway 1834, um relé de sobrecarga eletrônico E100, um contator 100-E, um disjuntor de proteção de motor 140MT e três interruptores de botão de pressão.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciou o lançamento de sua solução EtherNet/IP™ no gabinete, um grande avanço desenvolvido para atender à crescente demanda por operações de produção mais inteligentes, rápidas e conectadas.

À medida que as empresas se esforçam para melhorar a produtividade e reduzir o tempo de parada não programada, os painéis de controle cabeados tradicionais geralmente impedem o avanço, limitando o acesso aos dados e complicando as atualizações do sistema. A solução EtherNet/IP no painel resolve esses desafios agilizando as comunicações entre dispositivos com o painel, tornando a integração do sistema mais simples, melhorando o acesso aos dados em tempo real e ajudando os fabricantes a tomarem decisões mais rápidas e informadas.

“Nossa solução EtherNet/IP no painel é um divisor de águas em conectividade industrial”, disse Kelly Passineau, gerente de produto da Rockwell Automation. “Ao aproveitar a tecnologia Ethernet/IP de par único, estamos ajudando os clientes a reduzirem o tempo de instalação, aprimorarem a eficiência operacional e integrarem componentes conectados fisicamente em uma rede mais inteligente e orientada por dados.”

Os primeiros a adotarem a solução já estão sentindo o impacto. A Volga, um integrador de sistemas parceiro da Rockwell e um fabricante líder no Brasil especializado em controle elétrico, mecânico e de automação, relatou melhorias significativas após adotar a solução EtherNet/IP no gabinete.

“A solução EtherNet/IP no gabinete reduziu nosso tempo de montagem em mais de 65%, nos permitiu distribuir e conectar a fiação de painéis de partida e de operação em pouco mais de uma hora”, relatou Carlos Leopoldo, diretor comercial da Volga. “Além da economia significativa de tempo, esse sistema oferece vários benefícios para nossos fabricantes de painéis, incluindo eficiência de espaço, cores personalizáveis do painel de operação, redução de SKUs, risco minimizado de conexões incorretas e inspeções mais diretas. É uma solução bem projetada que aumenta a eficiência e a confiabilidade para fabricantes de painéis e usuários finais que podem se beneficiar de comunicação, diagnóstico e manutenção mais fáceis.”

Os principais benefícios dessa nova oferta incluem:

  • Instalação mais rápida: quando implementada de acordo com os padrões recomendados, pode ajudar a reduzir o tempo de distribuição e conexão da fiação em até 80% em comparação com a instalação fisicamente conectada.
  • Espaço otimizado: o projeto compacto permite o uso eficiente do espaço do gabinete, permitindo que mais dispositivos sejam instalados na mesma área e reduz o tamanho geral do painel.
  • Acesso aprimorado aos dados: aumente a produtividade com comunicação rápida e em tempo real entre dispositivos.
  • Expansibilidade: expanda e adapte-se facilmente às necessidades futuras de conexão em rede sem grandes mudanças de infraestrutura.

Além disso, um projeto plug-and-play permite fácil configuração, comissionamento e manutenção, reduzindo as interrupções nos cronogramas de produção.

Saiba mais sobre a solução EtherNet/IP no gabinete em nosso site.

Publicado 28 de maio de 2025

 
 

Sobre a Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.


Media Contact:

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Communications & Public Relations Lead, Latin America
Conectar:

Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation lança solução de gabinete EtherNet/IP
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.