Loading
Comunicado de imprensa | Março, 2025

A Rockwell Automation revoluciona os controladores de motor com a Partida Eletrônica de Motor M100, mais inteligente e segura

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Partida eletrônica do motor M100

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciou hoje o lançamento da Partida Eletrônica de Motor M100, uma inovação desenvolvida para ajudar as indústrias a simplificar a fiação dos painéis e reduzir as complexidades de componentes e engenharia com soluções avançadas de segurança funcional e recursos otimizados de partida de motor.

As tradicionais partidas de motor da Rockwell oferecem uma base sólida para soluções personalizadas de controlador do motor, incluindo partida, parada e proteção de motores. Com base nesse legado, a nova Partida Eletrônica de Motor M100 integra-se perfeitamente a configurações de controle inteligente de motor, aumentando a produtividade e minimizando o tempo de parada não programada. É uma opção econômica e eficiente em termos de espaço, com uma ampla gama de recursos desenvolvidos para melhorar o desempenho em várias aplicações. Em especial, a M100 inclui a tecnologia de comutação point-on-wave (POW).

A nova Partida Eletrônica de Motor M100 oferece instalação sem espaçamento entre dispositivos, sem redução de capacidade até 55 °C, garantindo flexibilidade na instalação sem comprometer o desempenho. Bornes removíveis, disponíveis nas variações de parafuso e encaixe, oferecem mais praticidade e adaptabilidade A M100 também é compatível com os recursos de segurança, reversão e DOL (direct-on-line) no mesmo formato, demonstrando sua flexibilidade em vários cenários operacionais.

“Nossa Partida Eletrônica de Motor M100 representa um avanço significativo na tecnologia de partida de motores e no portfólio de controladores de motor da Rockwell”, afirmou Bill Meindl, gerente comercial de componentes industriais da Rockwell Automation. “Seus recursos avançados, incluindo a tecnologia de comutação point-on-wave, aumentam significativamente a produtividade e minimizam o valioso espaço do painel, oferecendo uma solução poderosa que se alinha às necessidades em evolução do setor.”

Recursos integrados, como proteção eletrônica contra sobrecarga, detecção de perda de fase, monitoramento de desequilíbrio de fase e detecção de solda, contribuem para uma rede de segurança abrangente, tornando a M100 um ativo inestimável em operações essenciais. Além disso, com a crescente importância da segurança funcional para os usuários finais, a M100 representa uma expansão no portfólio de partida de motores, que agora inclui modelos com certificação SIL3, proporcionando mais tranquilidade e conformidade com os altos padrões de segurança.

Saiba mais sobre a Partida Eletrônica de Motor M100 no site da Rockwell ou entre em contato com seu distribuidor.

Publicado 31 de março de 2025

 

Sobre a Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.


Media Contact:

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Communications & Public Relations Lead, Latin America
Conectar:

Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left M100: Um motor de partida eletrônica mais inteligente e segura
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.