Loading
Boletim de notícias
Recent ActivityRecent Activity

Operações inteligentes e autônomas em poços de produção

Aprimore a eficiência, reduza o tempo de parada não programada dos ativos e proteja o conhecimento crítico com tecnologias de produção baseadas em IA.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Operador en planta de gas o petróleo

Por Jonathan Chong, gerente de P&D de tecnologia avançada, Sensia.

Imagine se cada ativo de produção em seus locais de perfuração tivesse um engenheiro de supervisão dedicado monitorando e gerenciando continuamente seu desempenho. Isso possibilitaria manter todos os seus ativos com um desempenho ideal e reduzir significativamente o risco de falhas e paradas.

Uma alocação de recursos como essa pode parecer inviável nas operações atuais, nas quais apenas alguns engenheiros são responsáveis por supervisionar e responder a alarmes de centenas de poços.

Porém, no momento, tecnologias como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina estão transformando as possibilidades da produção de óleo e gás. Essas tecnologias permitem dimensionar e implantar inteligência antes inacessível com custos otimizados, para que nenhum ativo fique sem supervisão.

Essa migração para operações mais inteligentes e autônomas pode ajudar a reduzir os riscos de tempo de parada não programada. Além disso, ela pode ajudar a aprimorar consideravelmente a eficiência da sua produção.

Como superar os desafios no upstream

A natureza da produção upstream de petróleo e gás sempre apresentou desafios na implementação de operações automatizadas generalizadas.

Os locais de perfuração são remotos, espalhados e, às vezes, difíceis de acessar. Restrições práticas, como de custos, podem limitar o nível de instrumentação e controle. As condições em evolução ao longo do tempo também requerem métodos adaptativos, que podem tornar os processos automatizados simplesmente caros ou difíceis demais de implementar adotando os métodos atuais.

No entanto, considerando os desafios que você enfrenta como produtor, pode parecer que não há muitas opções além de avançar rumo a operações mais inteligentes e automatizadas. Além de a indústria de petróleo e gás estar entre as mais afetadas pela pandemia, esses desafios técnicos em campo demandam novas soluções.

Um exemplo nas operações é que os engenheiros estão frequentemente sobrecarregados por muitos alarmes de muitos ativos de produção. Isso acontece porque os alarmes que eles monitoram operam em limites mais restritos e acompanham se os ativos estão operando em uma região ideal, exigindo, portanto, ajustes regulares conforme as coisas evoluem.

Como eles enfrentam uma enxurrada de alarmes, não é nenhuma surpresa que operadores ou engenheiros de produção acabem deixando passar eventos importantes, que levam a tempos de parada não programada de ativos e da produção por danos aos equipamentos ou desarmes não intencionais devido ao escalonamento de eventos. Eles também normalmente só tomam conhecimento dos eventos depois que acontecem, portanto, é mais provável que lidem com os problemas de forma reativa, em vez de proativa. A Figura 1 mostra um poço de bomba elétrica submersível (ESP) desafiador, com vários eventos de interferência de gás. Ao longo de 7 meses, houve um tempo de parada não programada cumulativo de cerca de 100 dias, quase 100 ciclos de parada/partida (Hz = 0) e um total de 4 dias em que o sistema esteve em condições estressantes de fluxo baixo.

gráfico multi-shot

Fig. 1 Vários desarmes devido ao escalonamento de eventos em poços desafiadores levam a tempo de parada não programada e operações dispendiosas.

Considere como o acompanhamento e a priorização de eventos ocorrem na maioria das operações. Essa atividade ainda é principalmente manual, desde a detecção do que está acontecendo até o fechamento do ciclo de ações. A Figura 2 mostra o cronograma de um incidente real em um poço de ESP de alto valor, onde foi testado um mecanismo de detecção baseado em IA em tempo real. O motor foi alimentado com sinais em tempo real do sistema de ESP, como pressões de entrada e descarga da bomba, velocidade do motor, corrente, temperatura e pressão da cabeça do poço. Ele também foi projetado para robustez, com a capacidade de acomodar diferentes combinações de medições disponíveis e levar em conta problemas de qualidade de dados, como dados de sensor faltantes, congelados e defeituosos.

Nesse incidente, o sistema foi capaz de indicar um problema durante a reinicialização tão antecipadamente quanto os melhores especialistas da categoria, se não até mais. A solução equilibra sensibilidade, que pode ocasionar alarmes falsos, e coleta de evidências suficientes antes de sinalizar um possível problema. Embora a solução tenha demonstrado um valor significativo ao alertar antecipadamente para um evento crítico, ainda faltavam 23 minutos para o ponto de detecção ser encerrado, devido ao uso de processos amplamente manuais. Indo mais além, o sistema poderia ser inteligente o suficiente para diagnosticar a situação, recuperar-se por conta própria e efetivamente impedir uma parada dispendiosa?

O cronograma de um incidente real em um poço de ESP, onde foi testado um mecanismo de detecção baseado em IA em tempo real

Fig. 2 O cronograma de um incidente real em um poço de ESP, onde foi testado um mecanismo de detecção baseado em IA em tempo real. 

Ao ajudar os operadores a resolver eventos críticos do poço com antecedência, essas soluções também ajudam a estender a vida útil da bomba e maximizar sua produção. Durante operações normais, as ESPs estarão sujeitas a vários eventos estressantes, bem como ao desgaste usual associado a um dispositivo mecânico em funcionamento. A combinação do estresse mecânico causado por eventos críticos, como fluxo baixo e múltiplas partidas/paradas, e o desgaste usual contribui para a eventual falha da bomba. Quanto maior for a duração dos eventos críticos, maiores serão as tensões na bomba.

Isso é mostrado no cronograma superior da Figura 3 como uma zona operacional vermelha. Quanto mais rápido você for capaz de detectar o evento e resolvê-lo, evitando a zona vermelha, menos estresse a bomba sofrerá. Isso aumenta a probabilidade da bomba funcionar por mais tempo. Ao longo da vida útil da bomba, isso resulta em menos custos de intervenção e mais tempo de produção.

Uma explicação do valor de um sistema de detecção antecipada de eventos críticos baseado em IA.

Fig. 3 Uma explicação do valor de um sistema de detecção antecipada de eventos críticos baseado em IA. 

Enquanto isso, a indústria de petróleo e gás também enfrenta o desafio do crescimento das aposentadorias. Quando funcionários qualificados e experientes deixam a força de trabalho, eles levam consigo décadas de conhecimento crítico sobre ativos e processos de produção.

A implantação de recursos de produção mais inteligentes, quando apropriado no ecossistema, pode ajudar na superação desses desafios, capturando conhecimentos essenciais sobre o processo e possibilitando níveis mais altos de automação no sistema de controle na borda.

Automação inteligente na borda – EDGE AI

A inteligência pode vir de diversas fontes. A indústria tem um grande histórico de know-how de operações e ferramentas de modelagem e simulação. Hoje em dia, as soluções precisam cada vez mais buscar o equilíbrio ideal entre esse domínio de conhecimento e o aprendizado de máquina. Historicamente, um ou mais desses elementos estão desconectados. O que determina o sucesso de uma inteligência mais descentralizada é efetivamente integrar, implantar e manter esses elementos em escala.

Essas soluções podem integrar-se diretamente à unidade terminal remota (RTU) e ao rack do painel de controle habilitado para IoT de um ativo de produção e serem gerenciadas centralmente na nuvem com atualizações over-the-air. Ao implantar essa inteligência na borda, você pode obter os tempos de resposta necessários para a automação e a otimização da malha fechada. A automação avançada pode ser estabelecida de maneira confiável, sem ficar suscetível a fatores como interrupções nas comunicações sem fio, limitações de largura de banda e custos.

Quando implantada, a probabilidade e a severidade dos problemas, como eventos de fluxo baixo, podem ser detectadas e enfrentadas imediatamente.

Voltemos ao exemplo da ESP: como é possível um sistema não só identificar eventos como os melhores especialistas da categoria, mas também resolvê-los de forma mais rápida, confiável e otimizada? Como um carro autônomo que evita colisões detectando riscos e realizando manobras corretivas, essas soluções baseadas em IA implantadas no sistema de controle podem reconhecer situações de alto risco
ao avaliar constantemente a probabilidade e a severidade de problemas, como eventos de fluxo baixo, e agir imediatamente em tempo real. Como as ESPs ficam localizadas no fundo dos poços, elas exigem um fluxo adequado para resfriar o motor e a bomba. Em situações de fluxo baixo, uma quantidade significativa de energia pode ser potencialmente liberada localmente em torno da ESP, exigindo atenção imediata para resolver o evento. A solução pode atuar ajustando as operações dos equipamentos, como a velocidade da ESP ou outras manipulações de válvula, com base no tipo específico de evento de fluxo baixo que ela detectar, monitorando constantemente o impacto dos ajustes de acordo com vários critérios.

Esse tipo de tomada de decisão inteligente simula um “superoperador” que pode ajudar a prevenir que as situações escalem ao ponto de provocar o desarme dos limites de proteção ou a falha dos equipamentos e resultem em um tempo de parada não programada dispendioso. Além disso, ao fazer ajustes de controle proativamente nos estágios iniciais de agravamento das condições, o sistema consegue proteger os ativos de produção e estender sua vida útil operacional.

Hoje em dia, com recursos limitados, os operadores estão tendo que priorizar em quais poços focar sua atenção com base em métricas, como taxas de produção, deixando os poços menos críticos mais propensos a desarmes e paradas prolongadas. No entanto, em uma era em que cada mínima eficiência precisa ser aproveitada, essas soluções baseadas em IA dimensionáveis podem ajudar os operadores a evitar a necessidade dessas compensações drásticas.

Finalmente, o desempenho da solução é comparado e avaliado continuamente por especialistas, uma prática fundamental para desenvolver a confiança entre o usuário e o sistema.

Um nível mais alto de conhecimento

Quando operacionalizadas em escala, essas soluções baseadas em IA também podem aprimorar a gestão de ativos de produção ao fornecer um nível mais elevado de suporte a decisões para especialistas em operações. Em um nível centralizado, isso permite que você comece imediatamente a identificar, priorizar, resolver e classificar eventos.

Ao incentivar essa cultura em fluxos de trabalho bem-projetados, uma abundância de conhecimento pode ser acumulada ao longo do tempo e usada para aprimoramento contínuo. No caso da ESP, conforme mais eventos são validados e devidamente catalogados, técnicas de aprendizado supervisionado podem ser implantadas para retreinar os mecanismos e aprimorar as métricas de desempenho.

Além disso, o conhecimento capturado pode ser usado em toda a sua empresa, em um nível de granularidade relevante. Agora, em vez de perder esse valioso conhecimento pessoal quando os funcionários se aposentam, você coleta, retém e compartilha conhecimentos com sua força de trabalho, incluindo funcionários potencialmente mais novos e menos experientes, para impulsionar melhores decisões.

Essa abordagem também pode transformar a maneira como o pessoal da produção trabalha. Mas como? Como a solução, quando incorporada ao sistema de controle, pode monitorar e responder quando apropriado, os operadores podem se concentrar melhor em atividades de valor agregado de médio a longo prazo, como planejamento de operações de manutenção e estratégias de otimização de produção.

Conforme mais inteligência for disponibilizada no ecossistema com o passar do tempo, a lacuna entre os engenheiros de produção e as operações diminuirá. Isso possibilitará uma colaboração maior entre as equipes e ajudará no aproveitamento de eficiências anteriormente inexploradas.

Além disso, existem elementos da solução baseada em IA que podem aprender continuamente sobre cada poço e seus eventos. Com esse mecanismo, a solução se adaptará e, eventualmente, poderá aprimorar suas decisões a fim de solucionar melhor os problemas com base no histórico específico de cada poço. Isso permite que cada poço seja controlado como se um engenheiro de supervisão dedicado estivesse monitorando-o e oferecendo suporte continuamente por anos.

Modernizando os locais de perfuração

As soluções em tempo real baseadas em IA na nuvem e na borda já estão sendo implementadas, ajudando a conduzir tomadas de decisão melhores.

Elas são projetadas para impacto máximo e interrupção mínima, com a capacidade de escalar para muitos ativos com configuração e manutenção mínimas ao longo do tempo. Os testes de campo em andamento continuam a gerar resultados positivos, com soluções baseadas em IA sendo usadas na nuvem para detectar e priorizar eventos, e na borda para resolver eventos críticos e melhorar ao longo do tempo de forma autônoma.

Em breve, soluções inteligentes como essas serão uma necessidade competitiva para produtores que desejarem não apenas aprimorar seu desempenho e lucro, mas também reter o conhecimento de operações críticas antes que ele seja desperdiçado.

Publicado 30 de agosto de 2021

Topics: Engenharia digital Software Evolution Petróleo e gás Hardware Software

Sobre o autor: Jonathan Chong é gerente de P&D de tecnologia avançada na Sensia, uma joint venture entre a Rockwell Automation e a Schlumberger. Sua área de interesse é a operacionalização em escala de inteligência artificial e técnicas de modelagem física em sistemas digitais e de automação visando alcançar operações cada vez mais autônomas, robustas e capazes de se adaptar a ambientes complexos e em evolução.

Sobre a Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

Inscreva-se na Newsletter

Assine a Newsletter da Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e outras informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se
Artículos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left Operações inteligentes e autônomas em poços de produção
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.