Loading
Press Release | 21 de outubro de 2025

A Rockwell Automation apresentará tecnologias e soluções inovadoras no evento Automation Fair 2025

A empresa lançará mais de 30 novos produtos no evento anual deste ano

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Automation Fair Expo

MILWAUKEE, Wisconsin, 21 de outubro de 2025—A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciou hoje o lançamento de uma empolgante linha de novas tecnologias na Automation Fair® 2025, que será realizada de 17 a 20 de novembro em Chicago. Todos os anos, milhares de profissionais do setor, clientes e representantes da imprensa participam do evento para conhecer em primeira mão as novidades e tendências em automação.

“Automation Fair é o evento onde apresentamos ao mundo nossos maiores lançamentos de produtos e tecnologias”, afirmou Matheus Bulho, vice-presidente sênior de software e controle da Rockwell Automation. “Neste ano, apresentaremos uma ampla e ousada gama de inovações projetadas para transformar a forma como as indústrias operam e para acelerar o ritmo da transformação digital.”

Os participantes terão a oportunidade de conhecer hardware, software e serviços recém-lançados em exposições imersivas, laboratórios práticos e sessões conduzidas por especialistas. Os líderes e parceiros da Rockwell também compartilharão percepções sobre como essas inovações estão moldando o futuro das operações industriais.

Confira uma prévia do que será lançado na Automation Fair 2025.

Criado para o melhor desempenho: o que há de mais recente em hardware industrial

Controladores ControlLogix® 5590
Simplificam a fabricação moderna com padrão de segurança funcional integrado.

Solução em gabinete EtherNet/IP
Reduz a complexidade da fiação com um cabo de mídia plana compacto de 7 condutores que economiza espaço e combina alimentação e dados, tornando a rede industrial mais simples e acessível.

Partida eletrônica de motor M100
Solução eletromecânica de partida de motor compatível com operações diretas em linha (DOL), de reversão e funções de segurança no mesmo tamanho.

PointMax™ I/O, cód. cat. 5034
Com design compacto e arquitetura modular, ajuda a reduzir o tamanho do painel e a complexidade da instalação, permitindo implantação mais rápida de máquinas.

Motor com inversor distribuído Armor™ PowerFlex® 330
Proporciona integração premium ao combinar controle, segurança e tecnologia de motores em um sistema mais eficiente.

Solução avançada de gateway de borda OptixEdge™
Transforma a coleta de dados no nível da máquina, aprimorando a tomada de decisão no chão de fábrica em diversas aplicações.

Disjuntor de proteção do motor 140ME
Oferece uma proteção mais confiável contra sobrecargas, curtos-circuitos e falhas de fase, ajudando a manter as operações em pleno funcionamento.

Sistemas de fiação 5069
Permitem uma fiação simples, com desempenho excepcional.

Controladores Micro820® L20E
Proporcionam comunicação Ethernet aprimorada com softwares HMI e SCADA, suporte expandido a mensagens implícitas Classe 1 e mais recursos que possibilitam máquinas mais inteligentes e rápidas.

ArmorBlock 5000® I/O
Integrados à tecnologia IO-Link, os blocos permitem arquiteturas de controle descentralizadas, aumentando a eficiência e reduzindo o espaço ocupado.

Terminais MobileView™
A próxima geração de terminais MobileView oferece aos usuários uma solução de IHM para o chão de fábrica moderno. Disponibiliza o que há de mais recente em velocidade, exibição e ferramentas de visualização em uma oferta de múltiplos produtos.

Switch Ethernet industrial não gerenciado Stratix® 2100
Proporcione maior confiabilidade e estabilidade da rede por meio da qualidade de serviço e diminua os custos com a nova operação de Ethernet com eficiência energética (EEE). O switch Stratix® 2100 foi desenvolvido como um switch Ethernet industrial compacto não gerenciado, com foco em valor e custo-benefício para ajudar na redução de despesas.

Stratix® 4100 ETAP
Desenvolvido para aumentar a confiabilidade e a velocidade da rede, oferecendo uma taxa de transmissão de alta velocidade de 1 Gbps, recursos avançados de diagnóstico de rede e a capacidade de integrar dispositivos não DLR em redes DLR.

PC de gabinete industrial ASEM™ 6300B-SW2
Este PC de gabinete com desempenho atualizado oferece excelente confiabilidade e uma solução altamente configurável para automação da produção. Este PC de gabinete industrial sem ventoinha conta com processadores Intel Core i3, i5 e i7 de 13ª geração Raptor Lake e será lançado com o sistema operacional Windows 11 IoT Enterprise LTSC.

PC de painel industrial ASEM 6300P-SW2
Esse PC de painel com desempenho atualizado oferece excelente confiabilidade e uma solução altamente configurável para automação da produção. Este PC de painel industrial sem ventoinha conta com os processadores Intel Core i3, i5 e i7 de 13ª geração Raptor Lake e será lançado com o sistema operacional Windows 11 IoT Enterprise LTSC.

Software mais inteligente: libere inteligência a cada clique

Software FactoryTalk® Design Workbench™
Esta nova geração de software de projeto para microssistemas de controle oferece uma arquitetura contemporânea e uma experiência do usuário Logix familiar, com fluxos de trabalho simplificados.

Software FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™
A tecnologia de controle preditivo por modelo (MPC) em tempo real avalia os dados operacionais atuais e previstos, compara-os aos resultados desejados e define novas metas de controle.

Software ResilientEdge™
Uma solução edge-to-cloud de alta velocidade e baixa latência, desenvolvida para fornecer operações ininterruptas em ambientes de produção altamente automatizados.

Serviços especializados para operações em evolução

Serviço gerenciado Asset+
Receba suporte local para gestão e reparo de ativos, prestado por um profissional dedicado de gestão de ativos.

Monitoração e resposta de segurança
Com o suporte do Centro de Operações de Segurança de TO da Rockwell, oferece detecção e análise de ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana, projetadas para ambientes de TO.

Suporte TechConnectIQ℠
Uma experiência de suporte remoto moderna, simplificada e digitalmente habilitada, que ajuda as equipes a se tornarem mais ágeis na resolução de problemas complexos.

Seja o primeiro a vivenciar tudo

Não perca a oportunidade exclusiva de conhecer essas inovações no evento Automation Fair 2025. Converse com nossos especialistas em tecnologia e assista a demonstrações ao vivo que dão vida às soluções. Para conferir a lista completa de novas tecnologias e soluções da Rockwell e dos membros de sua PartnerNetwork™, clique aqui.

Inscreva-se agora e prepare-se para implementar tecnologias futuras.

Publicado 21 de outubro de 2025

Sobre a Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.


Media Contacts

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Líder de comunicações e relações públicas, América Latina
Conectar:

Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left A Rockwell Automation apresentará tecnologias e soluções inovadoras no evento Automation Fair 2025
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.