Loading
Destaque do produto | 29 de maio de 2025

A Rockwell Automation simplifica o desenvolvimento de máquinas inteligentes com as novas melhorias nos controladores Micro800 e no software de projeto

Os recursos expandidos de controlador e software permitem uma transição mais fácil e rápida dos controladores MicroLogix com direito adquirido para os controladores Micro800 mais novos, reduzindo o tempo e o esforço de migração.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engenheiro utilizando o Software Connected Components Workbench

Os fabricantes industriais podem projetar máquinas mais inteligentes com maior rapidez e eficiência com a revisão 23 do firmware dos controladores Allen-Bradley Micro850 2080-L50E e Micro870 2080-L70E que usam a nova versão 23 do software Connected Components Workbench da Rockwell Automation.

Os controladores aprimorados oferecem fácil monitoração de modificações variáveis do controlador com o mais recente suporte remoto de conectividade LCD. A tela LCD remota de 3,5 pol. suporta funcionalidades expandidas do controlador, como alterações de modo, backup e restauração de programas, telas definidas pelo usuário e muito mais. Com a capacidade de manter as funções de tela LCD incorporada do controlador MicroLogix, os controladores Micro850 e Micro870 2080-Lx0E fornecem uma interface do usuário familiar com risco de conversão reduzido.

Além disso, com a revisão 23 do firmware do controlador e a versão 23 do Connected Components Workbench como requisito mínimo de software, a funcionalidade dos comandos de comunicação do controlador programável (PCCC) é estendida aos controladores Micro850 2080-L50E. Esse recurso oferece aos usuários do MicroLogix uma opção de controlador adicional que pode se comunicar como um controlador MicroLogix, permitindo compatibilidade reversa com o método de comunicação com direito adquirido. O suporte de endereçamento IPv6 inicial por meio de um servidor Modbus TCP estende uma gama mais ampla de opções de endereço IP para uma conexão do controlador Micro800 a uma rede global, simplificando a implantação e a comunicação do dispositivo.

A versão 23 do software oferece segurança aprimorada para controladores e unidades organizacionais do programa (POUs) por meio de suporte de senha mais longo com até 64 caracteres. Também estão disponíveis, neste único download de software, os recursos de tendência para parâmetros do inversor PowerFlex e variáveis de tag do controlador Micro800, que ajudam a economizar tempo de configuração e a melhorar a manutenção.

Publicado 29 de maio de 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Topics: Sistemas de Microcontroladores FactoryTalk Connected Components Workbench
Notícias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left Acelere o projeto e o desenvolvimento de máquinas inteligentes
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.