A transformação do setor automotivo global, impulsionada pelo crescimento sustentado dos veículos elétricos (VEs), está remodelando o cenário industrial na América Latina. Com o lítio como recurso estratégico e a crescente capacidade industrial, a região está se integrando rapidamente à cadeia de valor da eletromobilidade, apoiada por soluções avançadas de automação.
De acordo com a Agencia Internacional de Energía (IEA), as vendas de veículos elétricos novos chegarão a 20 milhões de unidades este ano e poderão representar 40% do total global até 2030, se os atuais compromissos climáticos forem mantidos. Essa mudança estrutural impulsionou a demanda por baterias de íons de lítio e, com ela, o desenvolvimento de novas fábricas em larga escala.
De acordo com S&P Global Commodity Insights, a capacidade global de produção de baterias mais que dobrará até o final da década, passando de 2,8 TWh em 2023 para 6,5 TWh em 2030. Esse cenário exige processos de fabricação mais eficientes, seguros e sustentáveis.
Em resposta à crescente demanda por eficiência e sustentabilidade no setor de eletromobilidade, a Rockwell Automation está apoiando fabricantes de baterias e veículos elétricos com tecnologias avançadas que otimizam a produção, fortalecem o controle de qualidade, minimizam o desperdício em processos críticos e garantem o manuseio seguro de materiais sensíveis. Esse suporte é fornecido por meio de plataformas como o FactoryTalk® InnovationSuite, sistemas MES e a estratégia Connected Enterprise®, que integram dados, processos e operações em tempo real, alinhando-se aos padrões globais e aumentando a produtividade, ao mesmo tempo em que mitigam os riscos operacionais.
“A automação é um facilitador essencial para escalonar a produção de baterias de forma segura, eficiente e sustentável. Por meio de nossas soluções integradas, transformamos ambientes industriais conectados e digitalizados, otimizando tudo, desde a montagem de células até veículos elétricos. Essa abordagem nos permite evoluir para modelos light-out com operação autônoma, controle de qualidade em tempo real e rastreabilidade total, incluindo o Battery Passport, consolidando assim nossa proposta de valor em competitividade e sustentabilidade”, explica Israel Álvarez, Consultor Global da Indústria na Rockwell Automation.
Um exemplo dessa implementação pode ser visto na América do Norte, onde fabricantes como o The Shyft Group confiaram no Plex, a plataforma de planejamento de negócios da Rockwell, para acelerar sua incursão na eletromobilidade. A empresa desenvolveu um chassi leve para caminhões elétricos de última milha, levando-o do projeto à operação em apenas nove meses. Esse progresso foi possível graças à integração completa de operações, finanças e cadeia de suprimentos em uma única plataforma digital.
Os veículos resultantes são 100% elétricos e projetados para viagens urbanas de até 350 quilômetros, o que os torna uma solução eficiente para a logística urbana. "Esses projetos demonstram como a tecnologia pode acelerar a inovação em mobilidade sustentável e, ao mesmo tempo, melhorar a competitividade industrial", acrescenta o executivo.
A experiência acumulada da Rockwell Automation na indústria automotiva, juntamente com sua rede de parceiros de tecnologia e fabricantes OEM, posiciona a empresa como um ator fundamental no impulsionamento da eletromobilidade na América Latina, conectando a região às principais tendências globais em automação inteligente e produção sustentável.