Loading
Product Spotlight | 7 de outubro de 2025

Por dentro do novo controlador ControlLogix 5590 da Rockwell Automation: uma visão geral técnica

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation ControlLogix products on Wednesday, June 25, 2025 in Richmond Heights, OH.

O controlador ControlLogix® 5590 da Allen-Bradley® ajuda a assegurar desempenho aprimorado, memória expandida e conectividade para ambientes complexos de automação industrial. Ele foi projetado para ajudar a atender às demandas de aplicações de alta velocidade com uso intensivo de dados, fornecendo melhorias na potência de processamento, capacidade de memória e segurança, especialmente para o espaço discreto e de processos.

O controlador ControlLogix 5590 dispõe de até 80 MB de memória de usuário, é compatível com um número maior de eixos de controle de movimento e oferece segurança funcional SIL 2/nível de desempenho d em todas as variações. Esses recursos ajudam a torná-lo ideal para aplicações complexas de controle de movimento e robótica, bem como arquiteturas de controle redundantes em ambientes desfavoráveis ou exigentes.

Projetado para controle seguro de alta velocidade, o controlador inclui duas portas Ethernet de 1 Gigabit com CIP Security™ e é compatível com protocolos de comunicação modernos, como OPC UA, além de EtherNet/IP. Dessa forma, é possível realizar a troca de dados plena, independentemente de fornecedor, entre os sistemas de TI/TO, apoiando a simplificação da integração em arquiteturas empresariais.

O controlador ControlLogix 5590 é totalmente integrado ao ambiente Studio 5000® e ao ecossistema Logix mais amplo. Ele também é compatível com FactoryTalk® Optix™ e FactoryTalk Design Studio™*, permitindo visualização moderna, engenharia baseada em nuvem e fluxos de trabalho colaborativos. A integração premium é padrão em todos os dispositivos inteligentes da Rockwell Automation, simplificando o comissionamento, o diagnóstico e a gestão do ciclo de vida para reduzir o tempo de engenharia e melhorar o desempenho do sistema.

Não importa se você está implantando controle de movimento coordenado de alta velocidade ou criando sistemas tolerantes a falhas para operações de processos críticos. O controlador ControlLogix 5590 fornece o desempenho e a confiabilidade necessários para expandir com confiança.

Características principais:

  • Até 80 MB de memória de usuário
  • Duas portas Ethernet de 1 Gigabit integradas com CIP Security
  • Desempenho ampliado e expansível para aplicações de controle de movimento e segurança
  • Desempenho superior para sistemas de processos de alta disponibilidade
  • Integração com as plataformas Studio 5000 e FactoryTalk

*O FactoryTalk Design Studio oferecerá suporte aos controladores ControlLogix 5590 Standard e XT (resistentes à corrosão) após o lançamento da versão 2.03 em novembro de 2025. A compatibilidade com a variação P (Processo) seguirá em uma versão futura do FactoryTalk Design Studio.

Allen-Bradley®, ControlLogix®, Studio 5000®, FactoryTalk® e Rockwell Automation® são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

Publicado 7 de outubro de 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Topics: Hardware Controladores programáveis
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left Por dentro do novo controlador ControlLogix 5590 da Rockwell Automation: uma visão geral técnica
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.