Loading
COMUNICADO DE IMPRENSA | 7 de outubro de 2025

A Rockwell Automation inaugura uma nova era em controle industrial com o lançamento do controlador ControlLogix 5590

Construída para desempenho, segurança e proteção, a plataforma integrada capacita os fabricantes a otimizar as operações e dimensionar sistemas mais inteligentes

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An industrial automation module labeled 1756-L98OTPSXT featuring dual Ethernet ports, multiple status indicators, and a front panel with “XT” branding. The module is photographed in a bright indoor setting with a blurred green and white background.

MILWAUKEE, Wis., 7 de outubro de 2025 — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, anunciou hoje o tão aguardado lançamento do seu mais novo controlador, o ControlLogix® 5590, o motor central da plataforma Logix. Desenvolvido para atender às demandas em evolução da produção moderna, este controlador multifuncional oferece integração de software integrada e controle multidisciplinar em toda a empresa para agilizar as operações como nunca antes.

Os fabricantes estão enfrentando uma tempestade perfeita de desafios, desde a crescente concorrência global e escassez de pessoal até os crescentes riscos de proteção e segurança. Contribuindo para essa complexidade estão os sistemas desconectados de controle e dados criados com tecnologias exclusivas, que limitam a flexibilidade e mantêm os custos altos. O controlador ControlLogix 5590 é uma solução específica para ajudar os fabricantes a enfrentar esses desafios com facilidade e assumir o controle das suas operações.

“O controlador ControlLogix 5590 não é apenas uma atualização; é um verdadeiro motor de potência, desenvolvidos para o futuro da automação industrial”, afirmou Dan DeYoung, vice-presidente global e gerente geral de produção, design e controle da Rockwell Automation. “Estamos oferecendo aos nossos clientes a capacidade de construir sistemas mais inteligentes e seguros desde o primeiro momento, com uma plataforma criada para atender às demandas de hoje e pronta para ser expandida no futuro.”

Os principais recursos do controlador ControlLogix 5590 incluem:

  • Segurança integrada: todos os controladores ControlLogix 5590 incluem recursos de segurança funcional avançados e integrados desenvolvidos para ajudar a proteger pessoas, equipamentos e operações, sem a necessidade de modelos de segurança separados. Certificado para atender a rigorosos padrões globais, ele ajuda os clientes a criar sistemas mais seguros com menos complexidade e mais confiança.
  • Desempenho avançado para aplicações exigentes: oferece processamento de alta velocidade e capacidade de memória expandida para suportar operações complexas. De processos e produção em lotes a aplicações discretas, de movimento e robótica, o controlador ControlLogix 5590 é ideal para fabricantes que desejam projetar arquiteturas flexíveis, otimizar a produtividade e aumentar a eficiência em uma única plataforma de alto desempenho e interoperável.
  • Cibersegurança incorporada: inclui recursos de segurança incorporados criados para ajudar a proteger os sistemas contra ameaças cibernéticas atuais e emergentes. Essas proteções são baseadas em normas globais (IEC 62443) e ajudam os clientes a manter suas operações conectadas e em conformidade com os requisitos de segurança modernos.
  • Experiência de engenharia simplificada com uma suíte de software unificada: uma suíte de software unificada, incluindo o Studio 5000 Logix Designer® e o FactoryTalk® Design Studio™*, ajuda a agilizar o desenvolvimento, acelerar a implantação e simplificar os fluxos de trabalho em toda a empresa.

“Hoje, os fabricantes exigem plataformas de controle que atendam aos requisitos de desempenho, segurança e confiabilidade sem adicionar complexidade às suas operações”, disse Craig Resnick, vice-presidente de consultoria do ARC Advisory Group “Soluções que convergem processamento de alta velocidade, segurança integrada e cibersegurança robusta em uma única arquitetura ajudam as organizações a modernizar com mais eficiência, mantendo a continuidade operacional e aumentando a resiliência operacional.”

Conheça de perto o controlador ControlLogix 5590 no evento Automation Fair da Rockwell, que acontecerá de 17 a 20 de novembro em Chicago, ou acesse o site da Rockwell para saber mais.

*O FactoryTalk Design Studio oferecerá suporte aos controladores ControlLogix 5590 Standard e XT (resistentes à corrosão) após o lançamento da versão 2.03 em novembro de 2025. A compatibilidade com a variação P (Processo) seguirá em uma versão futura do FactoryTalk Design Studio.

Publicado 7 de outubro de 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


CONTATO PARA MÍDIA

Michelle Anderson
Michelle Anderson
Relações Públicas Globais, Rockwell Automation
Conectar:

Topics: Hardware Controladores programáveis
Notícias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left A Rockwell Automation inaugura uma nova era em controle industrial com o lançamento do controlador ControlLogix 5590
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.