Loading
Comunicado de imprensa | Abril, 2025

Rockwell Automation alcança a marca de referência do setor com a certificação de cibersegurança IEC 62443-4-2 para inversores de frequência variável

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uma fileira de unidades PowerFlex cinza e pretas de tamanhos semelhantes a caixas cinzas.

A nova certificação atesta a conformidade dos inversores de frequência PowerFlex série 755T e PowerFlex 6000T com as rigorosas orientações do padrão de cibersegurança IEC 62443-4-2.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciou que foi reconhecida por alcançar a certificação 62443-4-2 de Capacidade de Nível de Segurança 1 da Comissão Eletrotécnica Internacional.

(IEC) da TÜV Rheinland, uma entidade certificadora independente e mundialmente respeitada. Essa certificação atesta a conformidade dos inversores de frequência Allen-Bradley PowerFlex série 755T e PowerFlex 6000T com os rigorosos padrões de cibersegurança descritos nas orientações do IEC 62443-4-2.

O padrão IEC 62443-4-2 faz parte da série de padrões ISA/IEC 62443, que se concentram na segurança de sistemas de controle e automação industrial. A obtenção dessa certificação para as famílias de inversores demonstra a robustez contra ameaças cibernéticas e a capacidade de ajudar a proteger sistemas industriais contra acessos não autenticados e potenciais ciberataques.

O processo de certificação envolveu uma avaliação rigorosa do ciclo de vida de design e desenvolvimento dos inversores, comprovando que a cibersegurança foi integrada em todos os estágios. Essa abordagem abrangente à segurança inclui modelagem de ameaças, práticas de codificação seguras e testes focados em segurança para ajudar a identificar e reduzir potenciais vulnerabilidades.

“Os inversores de baixa tensão PowerFlex série 755T e os de média tensão PowerFlex 6000T foram projetados para ajudar a atender às necessidades dos ambientes industriais modernos, que estão cada vez mais interconectados e exigem proteção avançada contra ameaças cibernéticas”, disse Manju Venugopal, líder de segurança de produto na Rockwell Automation.

Fornecendo um serviço abrangente de cibersegurança, a Rockwell Automation alcançou vários marcos nos últimos anos nesse setor, incluindo:

  • Atingir o maior nível de maturidade (nível 4) da certificação de cibersegurança industrial IEC 62443-4-1, reconhecida globalmente, pelo ciclo de vida do desenvolvimento da segurança—certificado de maneira independente pela TÜV Rheinland.
  • Apresentar o primeiro controlador do mundo certificado pela TÜV Rheinland em conformidade com o padrão de segurança IEC 62443-4-2.
  • Apresentar sistemas habilitados para CIP Security da ODVA para o chão de fábrica.
  • Tornar-se membro fundador da ISA Global Cybersecurity Alliance.
  • Obter a Certificação de processo IEC 62443-3-3 da TÜV Rheinland.
  • Obter a Certificação ISO 27001 para suporte remoto pelo Standards Institute of Israel.

Publicado 21 de abril de 2025

 
 

Sobre a Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.


Media Contact:

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Communications & Public Relations Lead, Latin America
Conectar:

Topics: Fõòõòd & Béévééråâgéé
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left Certificação de cibersegurança IEC 62443-4-2 para inversores de frequência variável
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.