Loading
Comunicado de imprensa | Maio, 2025

Aumentando a eficiência da indústria automotiva com robôs móveis autônomos

Os fornecedores automotivos estão adotando AMRs para responder a um ambiente cada vez mais exigente, transformando a maneira como o material se move pela fábrica.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista frontal do OTTO 1500 AMR

Em um contexto em que a transformação do setor automotivo avança em ritmo acelerado — impulsionada pela eletrificação, pela personalização em massa e pelas crescentes demandas logísticas — uma tecnologia começa a se destacar por sua adaptabilidade: robôs móveis autônomos (AMRs). Cada vez mais presentes nas plantas de fornecedores automotivos de Nível 1 e Nível 2, esses sistemas inteligentes estão mudando o paradigma da logística interna.

Ao contrário dos veículos guiados automatizados (AGVs), que exigem infraestrutura fixa e rotas pré-estabelecidas, os AMRs operam com total autonomia, reagindo ao ambiente em tempo real graças a sensores, câmeras e algoritmos avançados de navegação. Essa abordagem dinâmica permite que os fabricantes respondam às flutuações de produção sem interromper as linhas ou modificar as instalações.

Sobre o assunto, Sheldon Zimmerman, diretor de vendas para o setor automotivo da OTTO, da Rockwell Automation, destaca que “os AMRs oferecem uma resposta ágil, segura e escalável em um setor onde as margens são apertadas e a pressão é implacável”, acrescentando que “estamos vendo como essa tecnologia reduz a dependência de mão de obra manual, acelera o fluxo de materiais e reduz erros operacionais, tudo isso sem comprometer a segurança”.

A segurança se tornou um dos principais motivadores para a adoção desses dispositivos. Projetados com sistemas de detecção de obstáculos, esses robôs evitam colisões e manobram com segurança, mesmo em espaços congestionados. De fato, de acordo com dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, números significativos foram registrados em 2022 em relação a incidentes que exigiram dias de folga do trabalho. Esses números destacam a importância de adotar tecnologias como AMRs, que podem ajudar a reduzir significativamente os riscos associados ao manuseio manual de materiais.

Soma-se a isso a capacidade de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções, permitindo que os fornecedores aumentem a produtividade ao garantir que os materiais cheguem no momento e no lugar certos. “Os AMRs não apenas otimizam o tempo; eles também coletam dados valiosos que nos permitem identificar gargalos e tomar decisões informadas em tempo real”, diz Jay Judkowitz, vice-presidente de Produto da OTTO, da Rockwell Automation.

Com mais de 700.000 entregas mensais em ambientes críticos e sete milhões de horas operacionais acumuladas, a solução OTTO provou sua confiabilidade em fábricas que não podem se dar ao luxo de falhas.Neste cenário, onde a produção automotiva global deverá crescer 15% até 2028, segundo a Statista, a automação da movimentação de materiais será um fator decisivo para manter a competitividade. A mensagem é clara: os AMRs não são uma promessa futurística, mas uma ferramenta madura que já está impulsionando a eficiência e a segurança na nova era da fabricação automotiva.

Publicado 5 de maio de 2025

 
 

Sobre a Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.


Media Contact:

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Communications & Public Relations Lead, Latin America
Conectar:

Topics: Automotivo e pneus
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left Aumentando a eficiência da indústria automotiva com robôs móveis autônomos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.