Loading
Product Spotlight | March 26, 2024

A Rockwell Automation aumenta a eficiência da automação com blocos mestre ArmorBlock 5000 IO-Link aprimorados

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista da família mestre de E/S Allen-Bradley ArmorBlock 5000 em uma mesa em um ambiente de fabricação com pouca luz

Os fabricantes podem agilizar ainda mais os processos de operação e reduzir o tempo de implantação com o lançamento de um firmware aprimorado e a atualização do Add-on Profile (AOP) nos blocos mestre Allen-Bradley ® ArmorBlock 5000® IO-Link. Os recursos recém-adicionados, juntamente com o recurso On-Machine™, fornecem um impulso significativo nas funcionalidades e desempenho para aplicações em ambientes industriais exigentes.

Os destaques dos novos recursos nos blocos mestre ArmorBlock 5000 IO-Link incluem:

  • O perfil IO-Link genérico permite compatibilidade com uma gama mais ampla de dispositivos IO-Link, permitindo recursos expandidos da máquina para sistemas de automação existentes.
  • O modo Somente dados de processo simplifica ainda mais a experiência de integração do IO-Link, transmitindo dados especificados pelo dispositivo IO-Link.
  • O download automático de arquivos IODD por meio da ferramenta de registro de dispositivo IO-Link ajuda a simplificar o fluxo de trabalho, acelerando a configuração e otimizando a eficiência geral.
  • A funcionalidade de importação/exportação de arquivos EDS permite uma implantação de projetos mais eficiente, na qual os usuários podem aproveitar o mesmo arquivo EDS em diferentes máquinas.
  • A funcionalidade de mudança de tipo permite a substituição de um bloco mestre IO-Link por uma variação de potência diferente sem reconfiguração de dispositivo e software.

Com esses aprimoramentos mais recentes, os fabricantes podem se beneficiar de maior flexibilidade, eficiência e produtividade em seus processos de automação. Os blocos mestre ArmorBlock 5000 IO-Link aprimorados irão melhorar a experiência da Integração premium, o que torna a automação e a manutenção do sistema mais fácil do que nunca. 

Allen-Bradley, ArmorBlock 5000, On-Machine e Rockwell Automation são marcas comerciais da Rockwell Automation Inc.

Publicado 26 de março de 2024

Sobre a Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.


Topics: Módulos de E S Hardware
Notícias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left Eficiência avançada com ArmorBlock 5000 aprimorado
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.