Loading
Comunicado à imprensa | 12 de novembro de 2024

A Rockwell Automation dá vida a operações autônomas usando o NVIDIA Omniverse

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Gigantes da indústria impulsionam a produção avançada em larga escala com IA e gêmeos digitais

MILWAUKEE--(BUSINESS WIRE)-- A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, anunciou hoje a integração das interfaces de programação de aplicativos (APIs) do NVIDIA Omniverse ao seu software de gêmeo digital Emulate3D™ com o objetivo de aprimorar operações fabris com a inteligência artificial e tecnologia de simulação baseada em física.

Os gêmeos digitais aprimoram o desenvolvimento do equipamento e os testes de controle por meio de modelos de simulação e emulação, reduzindo o tempo e o risco de partida. À medida que os equipamentos são conectados às linhas, os modelos se expandem e surgem desafios decorrentes da especialização isolada e de problemas de integração entre componentes projetados separadamente. Uma perspectiva em nível de sistema, incluindo interoperabilidade entre máquinas, pode resolver esses problemas, mas exige colaboração para testes em nível de sistema. Com a expansão das linhas, gêmeos digitais maiores demandam mais poder computacional, aumentando o risco de gargalos. Líderes em automação precisam de soluções expansíveis para alcançar modelos em escala total de fábrica, aproveitando os sucessos obtidos com gêmeos digitais.

O software Emulate3D da Rockwell Automation usa as APIs mais recentes do NVIDIA Omniverse para criar gêmeos digitais dinâmicos em escala de fábrica com base na interoperabilidade OpenUSD e nas tecnologias de renderização do NVIDIA RTX. Embora a visualização já fosse possível anteriormente, essa melhoria permite a emulação verdadeira e o teste dinâmico de múltiplas máquinas dentro de um sistema. Essa integração, planejada para o início de 2025, proporcionará capacidades aprimoradas de visualização e simulação para ambientes de produção.

“Nossa integração do Emulate3D com o NVIDIA Omniverse representa um avanço significativo na materialização das operações autônomas”, disse Blake Moret, Presidente e CEO da Rockwell Automation. “Ao combinar nossa profunda experiência industrial com a tecnologia de ponta da NVIDIA, estamos ajudando nossos clientes a alcançar novos níveis de eficiência, inovação e colaboração em seus processos de fabricação.”

Ao usar o NVIDIA Omniverse, o Emulate3D permitirá que vários gêmeos digitais dinâmicos sejam combinados e visualizados como uma fábrica completa por meio de um aplicativo da Web. Essa abordagem expansível e independente de fornecedor atende à crescente necessidade de gêmeos digitais em escala de fábrica criados por engenheiros que colaboram com várias equipes.

A experiência da Rockwell Automation em automação industrial e os recursos abrangentes de modelagem do Emulate3D alinhados à plataforma NVIDIA Omniverse permitem a colaboração em tempo real em escala.

“Os gêmeos digitais habilitados por IA estão impulsionando a próxima onda de produção e automação digital”, disse Rev Lebaredian, Vice-presidente de Omniverse e Tecnologia de Simulação da NVIDIA. “O software Emulate3D da Rockwell Automation permite que os fabricantes visualizem, simulem e otimizem colaborativamente suas operações em tempo real com o NVIDIA Omniverse.”

Com essa solução colaborativa, os fabricantes se beneficiarão de:

  • Recursos em hiperescala, graças à tecnologia multimodelo do Emulate3D
  • Opções de implantação baseadas em nuvem para máxima flexibilidade
  • Conectividade independente de fornecedor para uma ampla gama de aplicativos 3D
  • Um aplicativo da Web unificado para visualização pelas partes interessadas

O software de gêmeo digital Emulate3D™ ajuda os usuários a identificar preventivamente potenciais problemas de controle, economizando tempo e recursos valiosos durante a implementação. O pessoal da fábrica recebe suporte adicional com um espaço virtual para treinar em novos sistemas, prever desempenho futuro e simular alterações de linha sem consequências no mundo real. O software de gêmeo digital Emulate3D oferece uma abordagem abrangente e dinâmica para aumentar a eficiência e a precisão nas operações industriais.

Já o NVIDIA Omniverse permite que desenvolvedores integrem diferentes camadas da fábrica em um modelo abrangente, combinando softwares de arquitetura com gêmeos digitais industriais. Isso possibilita maior coordenação entre o design industrial e a operação. Projetado para ser expansível, os fundamentos do Universal Scene Description (OpenUSD) do Omniverse e suas implantações em nuvem crescem junto com os projetos, ajudando a atender às demandas dos clientes até mesmo nos empreendimentos mais complexos.

Essa solução exclusiva é particularmente valiosa para indústrias com aplicações complexas e híbridas, como bens de consumo embalados, alimentos e bebidas, ciências da vida, fabricação de semicondutores, automotiva e manuseio de materiais.

Não perca uma conversa exclusiva com Moret e Lebaredian na quarta-feira, 20 de novembro, durante a Automation Fair, onde eles discutirão essa colaboração, o uso de robótica e IA em tecnologias autônomas e o futuro das operações industriais. As empresas apresentarão essa tecnologia na próxima Automation Fair, onde os participantes poderão experimentar em primeira mão o poder dos gêmeos digitais em escala de fábrica.

Inscreva-se aqui para a Automation Fair em Anaheim, Califórnia, de 18 a 21 de novembro de 2024. Saiba mais sobre a Rockwell Automation e o Emulate3D aqui.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 27.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2024. Para saber mais sobre como estamos dando vida à The Connected Enterprise em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

Rockwell Automation
Chaya Jacobs
Diretora de relações públicas
+1 414-305-2784
cjacobs@rockwellautomation.com

Fonte: Rockwell Automation, Inc.

Publicado 12 de novembro de 2024

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.


  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left A Rockwell Automation dá vida a operações autônomas usando o NVIDIA Omniverse
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.