Loading
Magazine

Tudo o que você precisa saber sobre os sistemas de controle para processo de bateladas modernos

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tudo o que você precisa saber sobre os sistemas  de controle para processo de bateladas modernos hero image

As vantagens destas soluções irão ajudá-lo a cumprir os requisitos para aumentar sua produção e melhorar seu desempenho.

 

Não é fácil reagir e se adaptar às mudanças, mas é preciso fazê-lo. Também não se deve ter medo ao procurar maneiras de aumentar a flexibilidade operacional de uma organização, como uma empresa química, que precisa atender às crescentes necessidades dos consumidores, transformar ameaças em oportunidades e fazer uso eficaz do conhecimento.

 

Para isso, você precisa usar um sistema de batelada moderno. Ele é realmente essencial? Se quisermos melhorar a qualidade, aumentar a produção e otimizar os processos, então ele é. Por isso, com essa solução, as empresas conseguem ter operações químicas mais flexíveis, produtivas e eficientes. A equação perfeita.

 

A vantagem de se ter um sistema que permite aos operadores controlar essas receitas de maneira fácil e completa é fundamental para alcançar a flexibilidade necessária no ambiente atual.

 

Por exemplo, nos casos em que sistemas de batelada modernos foram aplicados, eles causaram impactos positivos: maior desempenho, menor tempo de parada não programada, execução de procedimentos, redução dos tempos de ciclo de lotes, melhor reutilização, otimização no consumo de insumos e mudanças rápidas e eficazes do produto.

 

Um exemplo recente: O produtor de especialidades químicas DuPont implementou um sistema de batelada moderno para substituir seu sistema tradicional obsoleto. O resultado: A empresa agora economiza muito tempo e esforço, uma vez que eles só precisam configurar uma nova fase ao fazer alterações na receita de solventes.

A pergunta é “O que aconteceria se você decidisse continuar usando os sistemas em lote tradicionais?”. Provavelmente teria graves problemas de produção no futuro, diminuição da qualidade e aumento dos tempos de ciclo de lotes, o que reduz o desempenho geral da fábrica.

 

“Um sistema de batelada moderno oferece um novo nível de flexibilidade para as fábricas químicas de hoje em dia. O sistema permite que os operadores mudem facilmente as receitas com mínima interação manual. Isso permite mudanças mais rápidas e frequentes, tornando mais fácil para as empresas produzir lotes em uma ampla variedade de tamanhos e com eficiência”, explica Andres Sammartino, gerente da Indústria Química para a América Latina da Rockwell Automation.

 

A empresa, especialista em automação industrial e tecnologia da informação oferece soluções de Controle de Batelada, que conforme mencionamos anteriormente, impulsionam a produção e melhoram o desempenho dos equipamentos.

 

Essas alterações, diferentemente de outras soluções existentes no mercado, fornecem aos operadores dados de execução em lote em tempo real, o que permite uma avaliação contínua dos parâmetros do lote e fornece informações valiosas sobre o processo para antecipar ou detectar possíveis falhas.

A Rockwell Automation destaca que, com um sistema moderno, as partes da sequência em lote são executadas diretamente no controlador, o que permite fazer transições em menos de um segundo de uma etapa do processo para a seguinte. Com um sistema em lote tradicional, essas sequências são executadas em um servidor. Isso economiza tempo e esforço quando essas transações acontecem no controlador, independentemente do servidor.

Esse termo pode ser explicado como a propriedade desejável de um sistema, rede ou processo, que indica sua capacidade de reagir e se adaptar sem perder a qualidade.

 

Ao adicionar novos equipamentos de processo à linha de produção, a programação adicional o torna um processo longo e desafiador, mas com um sistema de batelada moderno, o esforço da engenharia para implementar essas mudanças é reduzido significativamente.

 

Usando as informações existentes no sistema, é possível adicionar novas unidades com os mesmos recursos da unidade existente; portanto, as receitas e sequências existentes podem ser executadas usando o novo equipamento.

 

Além disso, se houver pequenas diferenças na operação das unidades, uma parte da sequência pode ser executada no controlador, o que novamente permite menos alterações nas receitas e sequências existentes. Isso não apenas economiza tempo, mas também reduz os custos de engenharia.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Tudo o que você precisa saber sobre os sistemas de controle para processo de bateladas modernos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.