Loading
Magazine

Transformando dados em ação

Os fabricantes de máquinas (OEMs) foram os primeiros a entender a importância da fabricação inteligente e as mudanças radicais que isso poderia trazer aos seus negócios e dos seus clientes.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Transformando dados em ação hero image

Para muitos clientes, pode ser difícil tomar decisões em relação ao tipo de equipamento que permitirá melhorar suas operações de fabricação, tornando-as à prova do futuro. Uma das fontes mais confiáveis de ajuda para muitas empresas é, sem dúvida, seus fabricantes de máquinas e equipamentos. E são os fabricantes de máquinas inteligentes que estão facilitando o acesso a dados e transformando isso em conhecimento valioso.

Os fabricantes de máquinas (OEMs) foram os primeiros a entender a importância da Manufatura Inteligente e as mudanças radicais que isso poderia trazer aos seus negócios e dos seus clientes. Vale a pena, então, entender como eles constroem a inteligência nos seus produtos e como, ao fazerem isso, contribuem para iniciativas de Manufatura Inteligente.

Falando de modo amplo, as operações de produção podem ser consideradas inteligentes quando estão integradas com as operações de TI. Essa integração, que a Rockwell Automation chama de Empresa Conectada (The Connected Enterprise), habilita funcionários, equipamentos e sistemas de negócio mais abrangentes a coletar, compartilhar e analisar dados em tempo real. Todos os sistemas são baseados em uma única arquitetura de rede aberta, que ajuda a acelerar os processos e a tomada de decisão, permitindo que os gerentes façam rapidamente quaisquer ajustes. Em alguns casos, máquinas baseadas nesse tipo de arquitetura podem fazer os ajustes sem a intervenção humana, o que ajuda a reduzir e prever a manutenção, reduz paradas e acelera o ciclo da produção. O ato de simplesmente coletar dados não é suficiente. É necessário transformar esses dados em ações que tragam benefícios ao negócio.

As máquinas inteligentes auxiliam os clientes finais, por exemplo, a utilizar os dados coletados por sensores e sistemas de controle, de forma que eles possam incrementar a disponibilidade e o desempenho. Por exemplo: os gerentes podem examinar cada aspecto do fluxo de trabalho da Produção em tempo real, o que os capacita a agilizar processos ou prever falhas em equipamentos. Uma pesquisa da Rockwell Automation mostrou que isso pode aumentar o índice de eficácia total dos equipamentos (OEE), em uma porcentagem significativa. Outro exemplo refere-se à qualidade. Se os sensores na linha de produção podem ser programados para executar inspeções de qualidade à medida que os produtos passam através deles, as empresas podem reduzir as taxas de rejeitos. Isso pode se traduzir claramente em grandes economias.

Máquinas inteligentes geram grande quantidade de dados – o que é de pouca valia, a menos que os dados sejam analisados e compartilhados de forma colaborativa. Análises e soluções de armazenamento baseadas em nuvem, trabalhando com equipamentos inteligentes, podem facilitar as operações de manutenção para OEMs e oferecer níveis sem precedentes de eficiência e produtividade para seus clientes finais.

Uma forma simples de começar é com dados analíticos para manutenção, que ajudam a otimizar a disponibilidade e o desempenho de uma máquina. No próximo nível, dados analíticos de múltiplas linhas ou múltiplas fábricas podem fornecer atualizações em tempo real aos operadores e identificar tendências por meio de comparações. Elas são úteis, também, para fabricantes de máquinas, capacitando-os a oferecer serviços de monitoramento remoto aos clientes, para manter as máquinas funcionando bem. Em um nível mais complexo, as empresas podem implementar análises globalmente, para ajudar a garantir a conformidade em todas as suas unidades de produção, integrando dados analíticos de produção com ferramentas de Business Intelligence (BI). Quando essas soluções analíticas são armazenadas em nuvem, os fabricantes de máquinas podem acessar remotamente os dados gerados por suas máquinas nas instalações do cliente. E, para isso, a Rockwell Automation oferece o FactoryTalk Analytics for Machines, uma solução de dados armazenados em nuvem Microsoft Azure. Essa aplicação em nuvem permite que os fabricantes de equipamentos possam acessar os dados analíticos de desempenho de determinadas máquinas, de forma a suportar seus respectivos clientes através da nuvem. Já para os fabricantes, essa aplicação permite obter maior disponibilidade e resultados, enquanto reduz os custos com a manutenção.

Resumindo, as máquinas inteligentes geram muitos dados, mas eles têm pouco valor se não forem analisados e compartilhados de forma colaborativa. As soluções baseadas em nuvem e análises (analytics) e os equipamentos inteligentes facilitam as operações de  manutenção para os OEMs e oferecem níveis de eficiência e produtividade sem precedentes aos fabricantes.

Saiba mais sobre as Soluções Rockwell Automation para os Fabricantes de Máquinas e Equipamentos e leia o nosso e-book.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Transformando dados em ação
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.