Loading
Magazine

Transformação digital: benefícios de uma mina conectada

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Transformação digital: benefícios de uma mina conectada hero image

Reduzir os custos, minimizar as perdas, aumentar o rendimento, cumprir com os requisitos das regulamentações e normas que estão em crescimento contínuo e manter uma política estrita de zero ferimentos, tudo isso pode ser alcançado ao usar a tecnologia adequadamente.

José Beas, gerente de Indústria da Mineração para América Latina, Rockwell Automation, indica que atualmente as grandes companhias mineradoras estão apostando na intensificação de iniciativas de inovação e no uso de tecnologia com a finalidade de melhorar a eficiência operacional.

Atualmente, segundo a Rockwell Automation, os dados de todo o processo de produção se encontravam confinados aos ativos dispersos por todas as operações de mineração devido às diferentes tecnologias de automação e a sistemas obsoletos, com a consequente incapacidade de gerar informações úteis e acessíveis.

Graças ao surgimento de plataformas tecnológicas robustas que integram tecnologias disruptivas como inteligência artificial, machine learning, realidade aumentada e análise avançada de dados, é possível abranger aspectos operacionais importantes e detectar dependências e interdependências que se perdem quando as informações residem em silos.

A Rockwell Automation realizou uma sondagem entre os principais executivos de mineração no mundo, aos quais perguntou sobre quais eram as principais prioridades para a transformação digital. As respostas recebidas estavam centradas em: (1) Aumentar a eficiência operacional; (2) Melhorar o OEE (Índice que mede a eficiência média de um ativo); (3) Diminuir o uso de energia para melhorar a sustentabilidade e reduzir os custos; (4) Melhorar a saúde e a segurança ambiental; e (5) Alcançar a integração da cadeia de fornecimento.

Com base nisso, a Rockwell Automation afirma que conta com uma grande capacidade para apoiar as empresas no caminho para obter uma mina conectada pelos seguintes motivos: experiência em mineração, TI e automação, liderança tecnológica no controle de processos e análise avançada, rede de parceiros globais, regionais e locais.

Benefícios

Relatórios produzidos pelo Fórum Econômico Mundial indicam alguns benefícios alentadores que a digitalização poderia gerar em diferentes áreas:

1) Mais de US$ 425 bilhões de valor para a indústria até 2025.

2) Uma redução estimada de 600 milhões de toneladas de emissões de CO2.

3) Melhoras na segurança, com cerca de 1.000 vidas salvas e 44.000 lesões evitadas.

Nesse sentido, José Beas, gerente de Indústria da Mineração para América Latina, Rockwell Automation, destaca que o setor de mineração está avançando para o próximo nível e existe um consenso claro de que a tecnologia permitirá a esse setor compreender melhor suas operações e aumentar a eficiência operacional baseando-se em programas de inovação e investimento específico em transformação digital para abordar os diferentes desafios, com a finalidade de criar o ambiente adequado para uma transição eficiente para uma mina digital.

Dado:

Segundo pesquisas globais, 63% das mineradoras têm dificuldades para integrar dados.

Topics: Mineração, metais e cimento
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Transformação digital: benefícios de uma mina conectada
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.