Loading
Magazine

Rumo à quarta revolução industrial

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rumo à quarta revolução industrial hero image

Há apenas alguns anos, pensávamos no futuro como um mundo hipertecnológico com máquinas capazes de substituir os seres humanos em muitas situações. Essa fantasia que parecia existir apenas no cinema já é uma realidade e está gerando mudanças surpreendentes.

O século 21 está sendo marcado pela chamada quarta revolução industrial, que é uma nova etapa na qual a automação e a digitalização estarão em quase todos os processos de produção, modificando totalmente a maneira como vivemos.

A etapa tecnológica anterior, com fábricas que empregavam milhares de trabalhadores diretamente em linhas de produção com atividades lentas, repetitivas e ineficientes, chegou ao fim.

Surgio, então, o novo modelo de produção que é a “fábrica inteligente”, onde tudo é automático e digital. Essa mudança já é realidade e vem avançando rapidamente. É o que afirma o Fórum Econômico Mundial: “A velocidade, o alcance e o impacto nos sistemas não têm precedentes na história... E estão intervindo em quase todos os setores de todos os países.”

Esse novo paradigma tecnológico tem como principais vantagens a existência de cada vez menos erros, os processos tenham maior controle, a produção aumente, as atividades pesadas diminuam e os riscos sejam evitados.

Um exemplo disso é a incursão da Rockwell Automation e da Schlumberger no setor de petróleo e gás, desenvolvendo uma plataforma que permite medir  variáveis de campo e controlar as operações em aplicações na indústria de Oleo e Gas.

Os benefícios obtidos são: melhor capacidade, análise de dados, controle de processos, além de resolver problemas específicos sem precisar interromper as operações na planta. Dessa forma, os erros diminuem e a produção nunca para, o que é extremamente importante para uma atividade como a extração de hidrocarbonetos.

A ideia de um operador que inspeciona o equipamento, faz anotações em uma folha de papel e depois se comunica com o escritório central em caso de irregularidade deixa de existir, pois graças às soluções tecnológicas atuais reunidas em um painel, todos os sistemas e informações ficam à disposição. Assim, é possível tomar decisões mais rápidas e certeiras.

Com toda essa tecnologia de ponta, as empresas conseguem reduzir o tempo de produção, o que acaba proporcionando maiores ganhos. Esse é um sinal claro de que o investimento em alta tecnologia contribui positivamente para o desenvolvimento econômico de qualquer empresa. Não fazer isso seria como continuar usando carroças em um mundo de carros autônomos.

E se falarmos da importância da tecnologia no mundo dos negócios de hoje, teremos que mencionar o grande sucesso e a acolhida que recebemos na 27ª edição anual da Automation Fair, realizada em Chicago com a participação recorde de mais de 19 mil pessoas entre fabricantes, construtores e inovadores do mundo todo. Os participantes demonstraram total interesse nos fóruns de diferentes setores, eventos de networking, conhecendo as últimas inovações em automação, incentivados pela ideia de expandir seus negócios e reduzir os custos e riscos.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Rumo à quarta revolução industrial
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.