Loading
Magazine

Planta-piloto com máquinas inteligentes garante alta disponibilidade

Plataforma de software FactoryTalk permite que fabricante de máquinas Dynamic Air Brasil ganhe tempo e competitividade, para si e para seus clientes.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Planta-piloto com máquinas inteligentes garante alta disponibilidade hero image

A Dynamic Air Brasil tem mais de 15 mil sistemas de transporte pneumático instalados em todo o mundo, para materiais com tamanhos e densidades de partículas as mais diversas. Na América Latina, a empresa tem cerca de 300 sistemas instalados, na Divisão de Transporte Pneumático. No entanto, conforme a necessidade do usuário, as soluções desenvolvidas pela Dynamic Air podem contemplar, também, sistemas de moagem, como é o caso de um projeto já implantado com sucesso no Brasil em 2017, na indústria de fertilizantes.

Fundada em 1969 nos EUA, a Dynamic Air também está presente no Reino Unido, na China e no Brasil, país onde conta com duas plantas-piloto no mesmo site, na cidade de Nazaré Paulista, São Paulo; uma com cerca de 20 anos de operação e tecnologicamente atualizada. Outra nova, que inclui moagem, dosagem e classificação de materiais. Nelas, a Dynamic Air Brasil testa em escala industrial centenas de materiais, como grãos alimentícios, produtos químicos, minérios, particulados de vidro, fumo, têxtil e até de tratamento de efluentes. A planta é capaz de simular o processo nos diferentes conceitos de transporte e de moagem e identificar o que apresenta melhor resultado, conforme o tipo de produto/grão.

A simulação do processo permite avaliar o comportamento do sistema em condições reais de produção. Para tanto, a Dynamic Air Brasil utiliza a plataforma de software FactoryTalk, que armazena o histórico dos experimentos e gera indicativos detalhados de desempenho, permitindo à empresa conhecer com mais profundidade o processo e ajustar a melhor solução ao cliente. Washington de Almeida, coordenador de automação da empresa, afirma que essa tecnologia “permite obter dados qualificados, que são usados para gerar propostas comerciais e viabilizar negócios, pois nos permite dimensionar corretamente o sistema necessário ao cliente, melhorando a competitividade da nossa solução”.

“A redução dos custos de engenharia e de estudos voltados à melhoria de projetos está entre os principais valores percebidos pela Dynamic Air Brasil ao optar pela tecnologia Rockwell Automation. Ela permite a padronização dos projetos. Com isso, conseguimos replicar o nosso conhecimento, otimizando o tempo de engenharia, o que se reflete na competitividade comercial do equipamento e na sua lucratividade”, destaca Almeida. “Além disso, a marca Rockwell Automation é um forte argumento de qualidade de produtos e serviços, e é muito bem recebida pelo mercado em geral”, complementa.

Para a indústria que utiliza os sistemas inteligentes da Dynamic Air Brasil, os ganhos são percebidos, principalmente, nos seguintes pontos:

  • Agilidade: a Dynamic Air Brasil consegue cumprir prazos – frequentemente apertados – para simular, transportar, aprovar, comissionar e fazer start-up.
  • Previsibilidade: a engenharia baseada em biblioteca modular do DCS PlantPAx e previamente provada ajuda a antever resultados.

Equipamento otimizado: o acesso a estatísticas relacionadas à qualidade da produção, através de curvas de tendência de variáveis críticas no processo, ajuda a Dynamic Air Brasil a entender o equipamento e sua eficiência, identificando melhorias possíveis antes da entrega.

A Dynamic Air Brasil também consegue oferecer aos usuários o prognóstico sobre os ativos fixos do sistema, como compressores de ar, válvulas, instrumentação, acionamentos de motores etc. Isso permite que o cliente final adote uma manutenção preditiva, evitando paradas não programadas e perdas de produção.

A tecnologia FactoryTalk está à frente dos relatórios de eficiência da moagem e de toda a parametrização do produto, de modo que o cliente saiba, previamente, quais parâmetros precisa inserir na máquina para obter o rendimento projetado. Esta plataforma de software, oferecida nas versões para supervisão e para operação no chão de fábrica, abrange:

  • Coleta de dados de processo (FactoryTalk Historian).
  • Visualização e operação (FactoryTalk View).
  • Interface com o sistema de controle com foco nas informações analíticas geradas (FactoryTalk VantagePoint), agrupando os dados que o historiador coleta e armazena, transformando-os em gráficos e parâmetros. Acessível via intranet, inclusive a partir de celular ou tablet via browser, mesmo que fora da planta via rede VPN. Permite, por exemplo, verificar os testes feitos, interpretar os dados, fazer cálculos para, então, gerar e publicar os relatórios.  

Se integram ainda ao sistema, controladores CompactLogix, inversores de frequência PowerFlex e interfaces homem-maquina PanelView Plus, nos quais o operador acessa, nas máquinas, as telas com informações de produção. “Após um treinamento básico nas ferramentas, seu uso se torna intuitivo. Essa IHM é a que oferece a melhor interação com o operador em comparação com as disponíveis no mercado”, opina Almeida.

Toda essa estrutura de hardware e software está conectada numa única rede EtherNet/IP, compartilhando informações para um melhor desempenho em geral, alinhada ao conceito de Indústria. A infraestrutura de rede se apoia nos Switches Stratix – cujo papel é interligar os equipamentos na rede Ethernet, garantindo a integridade da rede. Por ser um switch gerenciável, o Stratix permite controlar o acesso às informações de forma segura.

 “A parceria técnica e comercial com a Rockwell Automation tem sido bem interessante pela grande sinergia e transparência de informações. A empresa se dedica muito a entender nossas necessidades, tem preocupação de aplicar a melhor solução técnica e economicamente para o cliente. Comercialmente, a Rockwell Automation nos ajuda a alavancar negócios, entende bem a nossa necessidade enquanto fabricante de equipamento. Em termos de serviços, um diferencial é podermos contar com um consultor técnico especializado em nossas aplicações”, conclui Almeida.

Desafio

Desenvolver os melhores sistemas de moagem, em termos econômicos e de desempenho, que atendam necessidades específicas das indústrias que lidam com os mais variados tipos de grãos/produtos. 

 

Solução

  • Biblioteca modular do DCS PlantPAx, que permite sua implementação em contoladores PAC de médio porte CompactLogix.
  • Arquitetura de automação e controle integrada e conectada à plataforma FactoryTalk para o registro de dados históricos, cálculos de indicadores analíticos e visualização do processo.
  • Rede única EtherNet/IP com acesso seguro ao sistema de controle e de informação, via tecnologia de switches Stratix.

 

Resultados

  • Alta disponibilidade para o cliente final.
  • Sistemas customizados comercialmente competitivos e de alta produtividade.
  • Ganho de tempo de engenharia e de testes.
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Planta-piloto com máquinas inteligentes garante alta disponibilidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.