Loading
Magazine

Ingenio La Cabaña obtém controle total de infraestrutura de rede com Stratix

Em 2015, a empresa percebeu a necessidade de adquirir novas tecnologias para a administração de sua infraestrutura da rede, com sistemas e equipamentos industriais.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingenio La Cabaña obtém controle total de infraestrutura de rede com Stratix hero image

Fundada em 1920, esta empresa de El Salvador se dedica à moagem da cana-de-açúcar, com a qual gera açúcar e melaço (entre outros produtos). Nascida como empreendimento familiar dedicado apenas ao processo de moagem da cana, a empresa se tornou, hoje, um grupo empresarial com presença em diversos países dos cinco continentes.

 

Localizada no município de El Paisnal, de Cantón La Cabaña, a 40 km da capital, San Salvador, produz e comercializa principalmente açúcar refinado e mascavo para setores industriais e de consumo direto. A produção atinge quase 100 mil toneladas métricas de colheita (safra), o que equivale a uma capacidade de 6.500 toneladas de açúcar por dia.

 

Além disso, gera mais de 40 mil toneladas/ano de melaço – resíduo destinado ao alimento do gado, indústrias e fábricas de álcool (para a preparação de rum). A empresa produz o rum Cihuatan, que tem forte presença local e é exportado mundialmente. Também elabora três tipos de álcool (neutro, hidratado e desidratado) e gera 30 MW de energia elétrica renovável para abastecer as operações da usina e da rede de distribuição nacional.

 

Em 2015, a empresa percebeu a necessidade de adquirir novas tecnologias para a administração de sua infraestrutura da rede, com sistemas e equipamentos industriais. “Tínhamos switches tradicionais, sem camadas nem gestão industrial”, lembra Carlos Eduardo Liquez, chefe de Tecnologia Industrial do Ingenio La Cabaña. Ele explica que, durante a safra 2015-2016, a empresa enfrentou inconvenientes, como quedas de rede, perdas de comunicação e atualização atrasada de dados, entre outros. “Quando a rede ficava saturada, o serviço era interrompido, provocando paradas da produção de até cinco horas.”

Nos últimos tempos, o crescimento do Engenho La Cabaña foi desorganizado e inorgânico nesse quesito, o que se traduzia em um grande acúmulo de informação. “Por esse motivo, era necessária uma administração da rede de tipo industrial”, afirma o executivo.

A empresa já havia trabalhado com a Rockwell Automation na implantação de uma série de controladores e telas IHM na sua nova usina termoelétrica na região de El Paisnal. Mesmo assim, decidiu contratar a Rockwell Automation só depois de analisar várias alternativas no mercado local. Segundo Liquez, foram vários os motivos, entre eles o apoio fornecido na consultoria e no diagnóstico preciso do problema, o uso do sistema operacional Internet Cisco (IOS) para a operação dos equipamentos e uma oferta econômica muito competitiva. “Além disso, a Rockwell Automation se mostrou muito flexível ao oferecer alternativas que nos permitiram testar e financiar esse tipo de tecnologia”, destaca o profissional.

 

O projeto começou em agosto de 2016 e Liquez esteve encarregado diretamente da integração. O primeiro passo foi melhorar a arquitetura física, com mudanças na rede, com a substituição do cabo de par trançado de cobre por fibra ótica. Depois, foram integrados cinco switches Ethernet industriais Stratix 8300 e, atualmente, estão sendo incorporados três switches Ethernet industriais Stratix 5400 numa segunda etapa.

 

Os principais desafios desse projeto, segundo Liquez, eram reduzir o tempo de parada, aumentar a capacidade da rede e ter um melhor controle sobre ela. “Nosso objetivo era obter alta confiabilidade e disponibilidade do sistema.”

 

Os switches anteriores não eram gerenciáveis, portanto, não diferenciavam a prioridade dos pacotes de entrada/saída. “Ou seja, administravam todos os nós de comunicação como um só, sem distinção. As redes administrativas e industrial estavam misturada, trafegavam pelo mesmo meio, gerando sobrecarga e colapso da rede”, afirma Liquez.

Entre os benefícios diretos mais importantes obtidos com este projeto está o controle total da administração da infraestrutura da rede, o que se traduz em alta disponibilidade e confiabilidade da plataforma. “Desde a instalação da solução, o pessoal administrativo não viu problema no funcionamento da rede e, do ponto de vista industrial, não houve nenhuma interrupção; a atualização da informação é em tempo real e a qualidade do serviço não foi afetada em nenhuma das duas áreas”, aponta Liquez. De acordo com ele, a interrupção da produção (mais por requisitos administrativos do que por uma falha da rede) nunca superou 20 minutos. “Evitamos quase completamente perdas de tempo e da produção por paradas não programadas. Hoje, a disponibilidade da rede atinge quase 100%”, afirma.

Com relação aos switches Stratix 8300, o executivo afirma que uma das características que mais chamou a atenção foi que são sistemas modulares “nível camada 3, que possuem roteamento e têm capacidade de priorizar os pacotes industriais”. Esses equipamentos são de base de 6 e 10 portas de cobre, fibra, slot SFP e módulos de expansão PoE.

O profissional do Engenho La Cabaña avalia os serviço pré e pós venda da Rockwell Automation de forma muito positiva e os qualifica como uma gestão “excelente”. “Um valor agregado importante foi que se ajustaram ao orçamento que tínhamos”, destaca.

 

Com relação à implantação da solução, ele acrescenta que, tanto no diagnóstico como na configuração, o apoio do fornecedor foi vital e muito profissional. “Fizeram um acompanhamento permanente, que continua agora na segunda fase, e fornecem recomendações oportunas e eficientes com relação aos equipamentos nos quais devemos investir.”

 

A configuração da solução ocorreu sem problemas, afirma Liquez. “A substituição física dos equipamentos foi o maior desafio. Adaptar a fiação, fazer o comissionamento e a verificação do sistema foram desafios importantes nesse aspecto.” E o apoio da Rockwell Automation foi permanente, com uma série de recomendações técnicas para otimizar ainda mais a integração, conclui o chefe de Tecnologia Industrial do Engenho La Cabaña.

Desafio

A administração da infraestrutura da rede era pouco confiável, gerando inconvenientes, como quedas do sistema, perda de comunicação e atualização atrasada dos dados.

 

Solução

Cinco switches Ethernet industriais Stratix 8300, na primeira etapa, e três switches Ethernet industriais Stratix 5400 na segunda etapa.

 

Resultados

Controle total e eficiente da infraestrutura da rede e alta confiabilidade e disponibilidade do sistema.

Topics: Fõòõòd & Béévééråâgéé
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Ingenio La Cabaña obtém controle total de infraestrutura de rede com Stratix
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.